Responder las preguntas
Los profesores pueden enviarle cualquiera de los siguientes tipos de preguntas. Haga un punteo en el nombre del tipo de pregunta para ver cómo responder la pregunta.
Nota: Es posible que necesite desplazarse para ver la pregunta completa. Puede que todas las partes de la pregunta no sean visibles en la página y partes de una pregunta pueden estar escondidas detrás de un gráfico o imagen.
|
|
|
|
|
Escriba una respuesta. |
|
|
Escriba una respuesta. Si se incluye un gráfico en la pregunta, el gráfico se actualiza a medida que usted escribe la respuesta. Cualquier función que se haya ingresado aparecerá en el gráfico, y el cursor permanecerá en el cuadro de respuesta. No puede manipular el gráfico. |
|
|
Escriba una respuesta.
|
|
|
Escriba una respuesta en el cuadro campo-x y luego escriba una respuesta en el cuadro campo-y. A medida que ingresa los valores, los puntos se actualizan en el área de trabajo del gráfico. |
|
|
|
|
|
Escriba una respuesta en la celda deseada. Continúe escribiendo las respuestas en diferentes celdas hasta que termine. El comportamiento se asemeja mucho al comportamiento de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo, con las siguientes excepciones. En una pregunta de Listas, usted no puede:
|
|
|
Escriba una respuesta. No necesita insertar una herramienta de química. Las áreas de respuestas de química se formatean automáticamente para aceptar fórmulas o ecuaciones químicas formateadas. |
|
|
|
|
|
Haga un punteo en la opción u opciones al lado de la respuesta que quiere seleccionar. |
al lado indican que solo existe una respuesta correcta.
al lado indican que puede haber más de una respuesta correcta.