![Previous Topic](../../Data/SkinWHM_iPad_App/ToolbarItem_PreviousTopic.png)
Benennen von Variablen und Funktionen
Von Ihnen erstellte Variablen- und Funktionsnamen müssen den folgenden Benennungsregeln entsprechen.
Hinweis: Wenn Sie eine Variable mit dem gleichen Namen erstellen wie eine für die statistische Analyse oder eine von Finanzfunktionen verwendete Variable, kann ein Fehler auftreten. Wenn Sie einen Variablennamen eingeben, der im aktuellen Problem bereits verwendet wird, wird der Eintrag in fett angezeigt.
|
•
|
Variablennamen müssen die Form xxx oder xxx.yyy haben. Der Teil xxx kann 1 bis 16 Zeichen enthalten. Der ggf. verwendete Teil yyy kann 1 bis 15 Zeichen haben. Ein Variablenname darf nicht mit einem Punkt (.) beginnen oder enden. |
|
•
|
Zeichen können aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich (_) bestehen. Es können lateinische oder griechische Buchstaben (Ausnahmen: ∏ oder π), Akzentbuchstaben und internationale Buchstaben verwendet werden. |
|
•
|
Verwenden Sie weder c noch n aus der Sonderzeichenpalette, um einen Variablennamen wie c1 oder n12 zu erstellen. Sie sehen zwar wie Buchstaben aus, werden intern aber als Sonderzeichen behandelt. |
|
•
|
Sie können Groß- oder Kleinbuchstaben verwenden. Die Namen AB22, Ab22, aB22 und ab22 beziehen sich alle auf dieselbe Variable. |
|
•
|
Das erste Zeichen von xxx oder yyy darf keine Zahl sein. |
|
•
|
Sie können zur Eingabe von tiefgestellten Zeichen die Ziffern 0 bis 9, die US-Buchstaben a-z, lateinische und griechische Buchstaben (mit Ausnahme von π) als tiefgestellte Zeichen (z. B. a2, qa oder h2o) verwenden. Zur Eingabe eines tiefgestellten Zeichens bei Variablennamen tippen und halten Sie und schieben Sie den Cursor dann, um auszuwählen. |
|
•
|
Verwenden Sie keine Leerzeichen. |
|
•
|
Wenn eine Variable als komplexe Zahl behandelt werden soll, verwenden Sie als letztes Zeichen des Namens einen Unterstrich. |
|
•
|
CAS: Wenn eine Variable als Einheit (z. B. _m oder _ft) behandelt werden soll, verwenden Sie als erstes Zeichen des Namens einen Unterstrich. Der Name darf keine anderen Unterstriche enthalten. |
|
•
|
Sie können keinen Unterstrich als erstes Zeichen des Namens verwenden. |
|
•
|
Sie können keine vorbelegten Variablen-, Funktions- oder Befehlsnamen wie Ans, min oder tan verwenden. |
|
•
|
Bibliotheksdokumente und Bibliotheksobjekte sind zusätzlichen Namensbeschränkungen unterworfen. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken. |