Verwenden Sie beim Erstellen von Variablen die folgenden Konventionen. Als Alternative zur Verwendung von → (Speichern) können Sie „:=“ oder den Befehl Define verwenden. Die folgenden Anweisungen sind alle gleichwertig.
5+83→num
num := 5+83
Define num=5+83
1. | Tippen Sie auf die Eingabezeile in Calculator, um die Tastatur anzuzeigen. |
2. | Tippen und halten Sie ![]() |
3. | Geben Sie den Wert für die Variable ein (eine Zahl, einen Text, einen mathematischen Ausdruck oder eine Funktion). |
4. | Tippen Sie auf die EINGABETASTE. |
Hinweis: Verwenden Sie die Pfeiltasten (rechts, links, nach oben, nach unten), um den Cursor innerhalb des Ausdrucks oder der Funktion zu verschieben. Stellen Sie sicher, dass der Cursor korrekt in der Eingabezeile positioniert ist. Tippen Sie dann auf die EINGABETASTE, um die Variable zu erstellen.
Um mehrere Variable in eine Zeile einzugeben, trennen Sie sie durch einen Doppelpunkt (:). Nur das Ergebnis des letzten Ausdrucks wird angezeigt.