Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Fragendokumente – Übersicht > Beantworten von Fragen

Beantworten von Fragen

Lehrer können Ihnen die unten aufgeführten Fragetypen senden. Tippen Sie auf einen Fragetyp, um zu sehen, wie Sie auf die Frage antworten müssen.

Hinweis: Sie müssen u. U. einen Bildlauf durchführen, um die gesamte Frage anzuzeigen. Die Frage wird u. U. nicht vollständig auf der Seite angezeigt und sie wird teilweise von einem Graphen oder einem Bild überdeckt.

Multiple-Choice-Fragen
Tippen Sie auf die Option oder Optionen neben der Antwort, die Sie auswählen möchten.
Optionen mit dem Symbol zeigen an, dass es nur eine richtige Antwort gibt.
Optionen mit dem Symbol zeigen an, dass mehr als nur eine Antwort richtig ist.
Fragen mit freier Antwort

Geben Sie eine Antwort ein.

Fragen zu Gleichungen

Geben Sie eine Antwort ein.

Wenn die Frage sich um einen Graphen handelt, wird der Graph aktualisiert, wenn Sie die Antwort eingeben. Alle eingegebenen Funktionen werden im Graphen angezeigt. Der Cursor bleibt im Antwortfeld.

Den Graphen selbst können Sie nicht ändern.

Fragen zu Ausdrücken

Geben Sie eine Antwort ein.

Wenn ein Lehrer möchte, dass Sie Ihre Arbeitsschritte zeigen, enthält der Antwortbereich einen Abschnitt, in dem Sie die Schritte und eine endgültige Antwort eingeben können.
Ist der Antworttyp Nummer, muss Ihre Antwort in Form einer Nummer eingegeben werden.
Ist der Antworttyp Ausdruck, muss Ihre Antwort in Form eines Ausdrucks eingegeben werden, z. B. x + 1.
Fragen zu Koordinatenpunkten: (x,y) 

Geben Sie eine Antwort in das Feld x ein. Geben Sie dann eine Antwort in das Feld y ein.

Während Sie die Werte eingeben, werden die Punkte im Graph-Arbeitsbereich aktualisiert.

Fragen zu Koordinatenpunkten: Punkte setzen
Tippen Sie auf eine Stelle im Graph-Arbeitsbereich, um einen Punkt an dieser Stelle zu setzen.
Berühren und halten Sie den Punkt, um ihn zu verschieben, und ziehen Sie ihn an die neue Position.
Fragen zu Listen

Geben Sie eine Antwort in die gewünschte Zelle ein. Geben Sie Ihre Antworten in die verschiedenen Zellen ein, bis Sie fertig sind.

Abgesehen von folgenden Ausnahmen ist das Verhalten einer Listenfrage dem der Anwendung Lists &  Spreadsheet sehr ähnlich. Bei einer Listenfrage ist es nicht möglich:

Spalten hinzufügen, einfügen oder löschen
Die Kopfzeile ändern
Formeln eingeben
Zur Tabelle wechseln
Diagramme erstellen
Chemie-Fragen

Geben Sie eine Antwort ein.

Es muss keine Chembox eingefügt werden. Antwortbereiche für Chemie-Fragen werden automatisch für die Eingabe chemischer Formeln oder Gleichungen formatiert.

Frage zu Bild: Beschriftung
1. Geben Sie eine Beschriftung für das Bild ein.
2. Geben Sie eine Antwort in das Beschriftungsfeld ein.
Fragen zu Bild: Aufzeigen

Tippen Sie auf die Option oder Optionen neben der Antwort, die Sie auswählen möchten.

 

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated