Nachdem Sie ein Programm bzw. eine Funktion definiert und gespeichert haben, können Sie es/sie aus einer Anwendung heraus verwenden. Alle Applikationen können Funktionen auswerten, aber nur die Applikationen Calculator und Notes können Programme ausführen.
Die Anweisungen eines Programms werden der Reihe nach ausgeführt (obwohl einige Befehle den Programmablauf ändern). Die Ausgabe – soweit vorhanden – erfolgt im Arbeitsbereich der Applikation.
• | Das Programm wird ausgeführt, bis die letzte Anweisung oder ein Stopp (Stop)-Befehl erreicht wird. |
• | Eine Funktion wird ausgeführt, bis ein Zurück (Return)-Befehl erreicht wird. |
1. | Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm bzw. eine Funktion definiert haben und der Programmeditor der aktive Arbeitsbereich ist. |
2. | Tippen Sie auf Extras ![]() |
Hierdurch wird automatisch:
• | die Syntax überprüft und das Programm bzw. die Funktion gespeichert, |
• | fügen Sie den Programm- oder Funktionsname in der ersten verfügbaren Zeile der Calculator-Seite ein. |
3. | Wenn das Programm bzw. die Funktion Sie auffordert, Argumente anzugeben, geben Sie die Werte oder Variablennamen zwischen den Klammern ein. |
4. | Tippen Sie auf die [EINGABETASTE]. |
Hinweis: Sie können auch ein Programm bzw. eine Funktion in der Applikation Calculator oder Notes ausführen, indem Sie den Namen des Programms mit Klammern und alle erforderlichen Argumente eingeben und dann auf [EINGABETASTE] tippen.