Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Notes-Applikation > Verwenden mathematischer Aktionen

Verwenden mathematischer Aktionen 

Mathematische Aktionen sind auf Notes- und Calculator-Seiten verfügbar.

Wenn Sie das Kontextmenü für einen ausgewählten Ausdruck oder eine Gleichung anzeigen, kann das Menü ein Untermenü Math. Aktionen enthalten, das alle verfügbaren Aktionen auflistet. Bei jeder Aktion können Sie zur Eingabe erforderlicher Parameter aufgefordert werden.

Welche spezifischen mathematischen Aktionen aufgelistet werden, hängt ab von:

Geben Sie den Ausdruck oder die Relation ein.
Dem verwendeten Betriebssystem (nummerisch oder CAS).

Beispiel für mathematische Aktionen in Notes

1. Fügen Sie ein math. Feld ein und geben Sie die Gleichung x2+3x+1=0 ein, drücken Sie aber noch nicht die Eingabetaste.


Nummerisches BS


CAS-BS

2. Zeigen Sie das Kontextmenü der Gleichung an und wählen Sie Math. Aktionen.


Nummerisches BS


CAS-BS

3. Wählen Sie die Aktion, die Sie durchführen möchten:
- Nummerisch lösen für nummerisches BS.
- Lösen für CAS-OS.

Sie werden aufgefordert, Parameter einzugeben. Zum Beispiel werden Sie bei „Nummerisch lösen“ aufgefordert, Zinsvariable, Anfangsschätzwert, untere Grenze und obere Grenze einzugeben.

4. Geben Sie einen Wert für jeden Parameter ein. Wenn Optionen verfügbar sind, können Sie auf einen Pfeil tippen, um eine Auswahl zu treffen.


Nummerisches BS


CAS-BS

5. Klicken Sie auf OK, um den vollständigen Ausdruck zu konstruieren und in das math. Feld zu platzieren.


Nummerisches BS


CAS-BS

6. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Aktion abzuschließen.


Nummerisches BS


CAS-BS

7. Wählen Sie zur weiteren Erkundung x2+3·x+1. Beziehen Sie den Teil „=0“ nicht ein.


Nummerisches BS


CAS-BS

8. Zeigen Sie das Kontextmenü für den ausgewählten Text an, wählen Sie Math. Aktionen> Wurzeln des Polynoms suchen und drücken Sie die Eingabetaste, um die Aktion abzuschließen.

Die Aktion und ihr Ergebnis werden in einem neuen math. Feld angezeigt.


Nummerisches BS


CAS-BS

Tipps für die Verwendung mathematischer Aktionen in Notes

Tippen Sie für einen vorher berechneten Ausdruck auf den Ausdruck, um das Kontextmenü anzuzeigen.

Wenn Sie eine Aktion auswählen, ersetzt diese den Ausdruck.

Tippen Sie für ein angezeigtes Ergebnis auf das Ergebnis, um das Kontextmenü anzuzeigen.

Wenn Sie eine Aktion auswählen, wird diese in einem neuen math. Feld angezeigt.

Wählen Sie einen Teil eines Ausdrucks oder eines Ergebnisses und das Kontextmenü wird angezeigt.

Wenn Sie eine Aktion auswählen, wird diese in einem neuen math. Feld angezeigt.

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated