Absolute Verweise enthalten das Symbol $ vor dem Spaltenbuchstaben und vor der Zeilennummer. Sie verweisen immer auf die Zelle an einer bestimmten Position auf dem Arbeitsblatt. Relative Verweise enthalten nur den Spaltenbuchstaben und die Zeilennummer der Zelle und beschreiben die Position einer Zelle relativ zu anderen Zellen des Arbeitsblatts.
1. | Tippen Sie doppelt auf die Zelle, und geben Sie die Formel ein. |
2. | Setzen Sie den Cursor an die passende Position in der Formel und geben Sie den Zellverweis ein. |
Verwenden Sie dabei das korrekte Format für einen relativen Verweis (B3), absoluten Verweis ($B$2) bzw. Zellbereich (A1:A4).
1. | Tippen Sie auf einer Seite in Lists & Spreadsheet auf die Zelle, die Sie mit einer Variablen verknüpfen möchten. Tippen Sie dann erneut auf die Zelle, um das Kontextmenü zu öffnen. |
2. | Tippen Sie auf Verknüpfen und tippen Sie dann auf den Namen der Variable, um diese in die Zelle einzufügen. |
1. | Tippen Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, die Sie mit einer Variablen verknüpfen möchten. |
2. | Geben Sie den Namen der Listenvariablen ein, zur der eine Verknüpfung hergestellt werden soll. Tippen Sie dann auf die Eingabetaste. |
Hinweis: Tippen Sie zur Anzeige einer Liste der verfügbaren Variablen auf var auf der Tastatur des TI-Nspire™.