Sie entscheiden beim Definieren eines neuen Bibliotheksobjekts, ob es privat (LibPriv) oder öffentlich (LibPub) ist. Jedes Mal, wenn im gleichen Problem ein Objekt definiert ist, können Sie auf dieses zugreifen, indem Sie seinen Kurznamen eingeben (den Namen, der bei der Erstellung eines Objekts mit dem Befehl Define angegeben ist). Dies gilt für alle definierten Objekte einschließlich privater und öffentlicher Objekte sowie Objekte, die nicht in Bibliotheken enthalten sind Zum Beispiel:
Define-Befehl |
Objekttyp |
Kurzname: |
---|---|---|
Define a=5 |
Nicht in einer Bibliothek enthalten |
a |
Define LibPriv b=(1,2,3) |
Private Bibliothek |
b |
Define LibPub func1 (x)=x^2 + 1 |
Öffentliche Bibliothek |
func2 |
Ein privates Bibliotheksobjekt wird nicht in den Hilfsfunktionen angezeigt, kann jedoch durch Eingabe des Namens aufgerufen werden. In der Regel werden private Bibliotheksobjekte als Bausteine für grundlegende, einfache Aufgaben verwendet. Sie werden durch öffentliche Programme oder Funktionen aufgerufen.
Ein öffentliches Bibliotheksobjekt wird nach Aktualisierung der Bibliotheken unter Hilfsfunktionen > Bibliotheken angezeigt. Ein öffentliches Bibliotheksobjekt können Sie über das Menü „Hilfsfunktionen“ oder durch Eingabe des Namens aufrufen.
In als öffentlich definierten Bibliotheksprogrammen und -funktionen wird automatisch eine Kommentarzeile (©) direkt nach der Zeile Prgm oder Func als Hilfe im Katalog angezeigt. Hier können Sie beispielsweise Hinweise auf die korrekte Syntax geben.
▶ | Tippen Sie zur Eingabe einer Kommentarzeile auf Extras ![]() |