Geben Sie zur Verwendung eines Bibliotheksobjekts in einem beliebigen TI-Nspire™ Dokument den Langnamen des Objekts ein. Ein Langname besteht aus dem Namen des Bibliotheksdokuments des Objekts, gefolgt von einem Backslash „\“ und dem Namen des Objekts. Wenn der der Name des Bibliotheksdokuments beispielsweise „lib1“ und der Objektname „func1“ lautet, geben Sie lib1\func1 ein.
| 1. | Öffnen Sie die TI-Nspire™ Applikation, in der Sie die Variable, die Funktion oder das Programm verwenden möchten. |
Hinweis: Alle Applikationen können Funktionen auswerten, aber nur die Applikationen Calculator und Notes können Programme ausführen.
| 2. | Tippen Sie auf Hilfsfunktionen und wählen Sie Bibliotheken. |
| 3. | Tippen Sie auf den Namen des Objekts, das Sie verwenden möchten. |
Hinweis: Wenn das Objekt nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie die Bibliotheken.
| 4. | Wenn Argumente angegeben werden müssen, geben Sie diese zwischen den Klammern ein. |
| 5. | Tippen Sie auf die Eingabetaste, um das Objekt in das Dokument einzufügen. |
| 1. | Öffnen Sie die TI-Nspire™ Applikation, in der Sie die Variable, die Funktion oder das Programm verwenden möchten. |
Hinweis: Alle Applikationen können Funktionen auswerten, aber nur die Applikationen Calculator und Notes können Programme ausführen.
| 2. | Geben Sie den Namen des Objekts ein, z.B. lib1\func1 (). |
Hängen Sie bei Funktionen oder Programmen immer Klammern an den Namen an.
| 3. | Wenn Argumente angegeben werden müssen, geben Sie diese zwischen den Klammern ein. |
| 4. | Tippen Sie auf die Eingabetaste, um das Objekt in das Dokument einzufügen. |
Wenn Sie den genauen Namen oder die Reihenfolge der Argumente für ein Objekt aus einer privaten Bibliothek nicht mehr wissen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
| ▶ | Öffnen Sie das Bibliotheksdokument, das das Objekt enthält, um die Argumente und andere Informationen anzuzeigen. |
–ODER–
| ▶ | Geben Sie „getVarInfo“ [Zeichenfolge des Bibliotheksnamens] in ein beliebiges offenes Dokument ein, um eine Liste definierter Variablen in einem Objekt anzuzeigen. |
–ODER–
| ▶ | Greifen Sie über das Menü „Hilfsfunktionen“ auf Argumente und die Hilfe zu. |
| a) | Tippen Sie auf Hilfsfunktionen > Bibliotheken. |
| b) | Tippen Sie auf den Namen der Bibliothek, die Sie öffnen möchten. |
| c) | Tippen Sie auf den Namen der Funktion, die Sie anzeigen möchten. |