Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Applikation Graphs > Sticky Tool in Geometry und Graphing

Sticky Tool in Geometry und Graphing

Sticky Tool ist in Geometry und Graphing verfügbar.

Hinweis: Wählen Sie in der Applikation Graphs Extras > Geometry.

Wenn ein Geometry-Werkzeug aktiv bleiben kann, wird zusammen mit dem Symbol ein Sperrelement angezeigt.

Sperrelementsymbol

Entsperr-/Einzelverwendungssymbol

Sperr-/Mehrfachverwendungssymbol

Hinweis: Alle Werkzeuge werden im Standardmodus oder im entsperrten/Einzelverwendungszustand geöffnet. Das Symbol wird links vom Werkzeug angezeigt.

Entsperrt/Einzelverwendung

Gesperrt/Mehrfachverwendung

Standardzustand

Das Öffnen eines Werkzeugs erfolgt immer im Standardmodus oder im entsperrten/Einzelverwendungszustand.) Dies gilt zum Beispiel für das Schließen eines Werkzeugs oder das Wechseln zu einem neuen Werkzeug.

Geometry und Graphing Werkzeuge sind sticky

Folgende Werkzeuge haben eine „Sticky“-Funktion:

Alle Elemente unter „Punkte & Geraden“ (Points & Lines)
Alle Elemente unter „Formen“ (Shapes)
Alle Elemente unter „Messung“ (Measurement)
Alle Elemente unter „Konstruktion“ (Construction)
Alle Elemente unter „Abbildung“ (Transformation)
Sperren oder Entsperren eines Werkzeugs

Tippen Sie auf das Entsperr-/Einzelverwendungssymbol, um ein Werkzeug zu sperren und auf Mehrfachverwendung einzustellen.

Hinweis: Das Werkzeug befindet sich nun im gesperrten/Mehrfachverwendungszustand.

Tippen Sie auf das X, um das Werkzeug zu schließen.

– oder –

Tippen Sie auf das Entsperr-/Einzelverwendungszustand zu bringen.

Hinweis: Der Benutzer kann auch durch Tippen auf das Symbol Sperr-/Mehrfachverwendungszustand hin und herschalten.

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated