In der TI-Nspire™ Applikation für iPad® erfolgt das Organisieren und Verwalten von Dokumenten über den Hauptbildschirm.
▶ | Tippen Sie auf das Dokumenten-Symbol. |
Das Dokument wird für das letzte Problem und die zuletzt bearbeitete Seite geöffnet.
1. | Tippen Sie auf Hinzufügen Neues. |
2. | Tippen Sie auf den Namen einer Applikation. |
Ein neues Dokument wird geöffnet, mit der gewählten Applikation als erster Seite. Dem neuen Dokument wird ein Standardname zugewiesen.
1. | Tippen Sie auf den Standardnamen des Dokuments, um die Tastatur einzublenden. |
2. | Geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie dann auf Zurück. |
Der neue Name wird angezeigt und die Tastatur geschlossen.
1. | Tippen Sie auf Bearbeiten. |
2. | Ziehen Sie das Dokument ganz oben in den Ordner. |
3. | Tippen Sie auf Fertig. |
Bevor Sie ein Dokument löschen, sollten Sie bedenken, dass das Dokument möglicherweise mehrere Probleme und Seiten enthält. Vielleicht möchten Sie vor dem Löschen des Dokuments dessen Inhalt überprüfen.
1. | Tippen Sie auf Bearbeiten. |
2. | Tippen Sie ![]() |
3. | Wenn die Warnmeldung angezeigt wird: |
• | Tippen Sie auf Löschen, um das Dokument zu löschen. |
• | Tippen Sie auf Abbrechen, um den Löschvorgang abzubrechen. |
4. | Tippen Sie auf Fertig. |