Voi siete qui: Operazioni con documenti PublishView™ > Conversione di documenti

Conversione di documenti

È possibile convertire documenti PublishView™ (file .tnsp) in documenti TI‑Nspire™ (file .tns) per la visualizzazione sui palmari. È anche possibile convertire documenti TI‑Nspire™ in documenti PublishView™.

Convertendo un documento si crea un nuovo documento: il documento originale rimane intatto e non è collegato al nuovo documento. Se si apportano modifiche a un documento, tali modifiche non vengono riflesse nell'altro.

Conversione di documenti PublishView™ in documenti TI‑Nspire™

Non è possibile aprire un documento PublishView™ (file .tnsp) su un palmare. Tuttavia, è possibile convertire il documento PublishView™ in un documento TI‑Nspire™ che può essere trasferito e aperto su un palmare. Quando si converte un documento PublishView™ in un documento TI‑Nspire™:

Solo le applicazioni TI‑Nspire™ diventano parte del documento TI‑Nspire™.
Gli oggetti PublishView™, quali per esempio riquadri di testo, immagini, collegamenti ipertestuali e video, non vengono convertiti.
Il testo contenuto nei riquadri di testo di PublishView™ non viene convertito; tuttavia, viene convertito il testo in un'applicazione Notes di TI‑Nspire™.
Se sono contenute in un'applicazione TI‑Nspire™, le immagini vengono convertite; tuttavia, le immagini contenute in oggetti PublishView™ non vengono convertite.

Completare la procedura seguente per convertire un documento PublishView™ (file .tnsp) in un documento TI‑Nspire™ (file .tns).

1. Aprire il documento PublishView™ da convertire.
2. Fare clic su File > Converti in > Documento TI‑Nspire™.
Il nuovo documento TI‑Nspire™ viene aperto nell'area di lavoro Documenti.
Solo le applicazioni TI‑Nspire™ supportante fanno parte del nuovo documento TI‑Nspire™.
Partendo dall'alto in basso, quindi da sinistra a destra, il layout del documento TI‑Nspire™ si basa sull'ordine delle applicazioni TI‑Nspire™ nel documento PublishView™.
- Nel documento TI‑Nspire™ convertito ogni applicazione TI‑Nspire™ in un documento PublishView™ apparirà come una pagina. L'ordine delle pagine nel documento TI‑Nspire™ si basa sul layout delle applicazioni TI‑Nspire™ nel documento PublishView™.
- Se due o più attività sono allo stesso livello, l'ordine è da sinistra a destra.
Le interruzioni di attività sono mantenute.
Il nuovo documento TI‑Nspire™ non è collegato al documento PublishView™.
3. Una volta terminato il lavoro nel documento, fare clic su per salvare il documento nella cartella corrente.

—oppure—

Fare clic su File > Salva con nome per salvare il documento in una cartella diversa.

Nota: Se il documento non è mai stato salvato, entrambe le opzioni Salva e Salva con nome consentono di salvare in una cartella diversa.

Nota: È possibile usare l'opzione Salva con nome per convertire un documento PublishView™ in un documento TI‑Nspire™.

Nota: Se si tenta di convertire un documento PublishView™ che non contiene pagine o applicazioni TI‑Nspire™, viene visualizzato un messaggio di errore.

Conversione di documenti TI‑Nspire™ in documenti PublishView™

È possibile convertire documenti TI‑Nspire™ esistenti in documenti PublishView™ e sfruttare così il layout e le funzioni di modifica potenziate per stampare, generare report degli studenti, creare fogli di lavoro e valutazioni e pubblicare documenti su un sito web o un blog.

Completare la procedura seguente per convertire un documento TI‑Nspire™ in un documento PublishView™.

1. Aprire il documento TI‑Nspire™ da convertire.
2. Selezionare File > Converti in > Documento PublishView™.
Il nuovo documento PublishView™ viene aperto nell'area di lavoro Documenti.
Per impostazione predefinita, ci sono sei oggetti per ogni pagina.
Una volta convertita, ogni attività del documento TI‑Nspire™ avvierà un nuovo foglio nel documento PublishView™.
Le interruzioni di attività sono mantenute.
3. Una volta terminato il lavoro nel documento, fare clic su per salvare il documento nella cartella corrente.

—oppure—

Fare clic su File > Salva con nome per salvare il documento in una cartella diversa.

Nota: È anche possibile usare l'opzione Salva con nome per salvare un documento TI‑Nspire™ come un documento PublishView™.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated