Voi siete qui: Operazioni con i Palmari Collegati > Installazione di un aggiornamento del SO

Installazione di un aggiornamento del SO

Quando i palmari sono collegati, è possibile installare gli aggiornamenti del sistema operativo dall'area di lavoro Contenuto o dall'area di lavoro Documenti.

Nota: l'aggiornamento del sistema operativo non sostituisce né rimuove documenti.

Accertarsi di aver scaricato il file del sistema operativo più recente. Visitare il sito education.ti.com/latest per scaricare i file del sistema operativo più aggiornato.

Aggiornamento del SO su un singolo palmare

1. Mostrare tutti i palmari collegati.
Nell'area di lavoro Contenuto, fare clic su Palmari collegati nel riquadro Risorse.
Nell'area di lavoro Documenti, aprire Esplora contenuto e fare clic su Palmari collegati.
2. Fare clic sul palmare da aggiornare e quindi chiudere l'opzione di installazione.
Nell'area di lavoro Contenuto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul palmare e quindi selezionare Installa SO su palmare/alloggiamento Lab.
Nell'area di lavoro Documenti, fare clic su e quindi selezionare Installa SO su palmare/alloggiamento Lab.

Viene visualizzata la finestra Seleziona file SO palmare.

3. Evidenziare sul computer la cartella in cui si trova il file del sistema operativo.

Nota: il software TI‑Nspire™ mostra automaticamente il tipo di SO per il palmare selezionato.

4. Fare clic su Installa SO.
5. Fare clic su per confermare che si desidera continuare l'aggiornamento.
6. Attendere il download del software sul palmare selezionato e quindi seguire i messaggi per terminare l'aggiornamento del SO.

Per aggiornare il SO su più palmari

1. Nell'area di lavoro Contenuto, fare clic su Contenuto Computer nel riquadro Risorse.
2. Fare clic suStrumenti >Installa SO su palmare/alloggiamento Lab.

Viene visualizzata la finestra Seleziona file SO palmare.

3. Fare clic su Installa il SO per tutti i palmari/alloggiamenti lab collegati.

Nota: È possibile aggiornare un solo SO cliccando il pulsante di scelta vicino al nome del palmare, cliccare quindi su Continua.

Viene visualizzata la finestra d'installazione del SO.

4. Fare clic su Aggiungi File SO.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi a Lista Trasferimento.

5. Evidenziare sul computer la cartella in cui si trova il file del sistema operativo.
6. Selezionare i file del SO opportuni.
Per aggiornare un palmare TI‑Nspire™ CX, selezionare TI‑Nspire.tco.
Per aggiornare un palmare TI‑Nspire™ CX CAS, selezionare TI‑Nspire.tcc.
Per aggiornare un palmare TI‑Nspire™ , selezionare TI‑Nspire.tno.
Per aggiornare un palmare TI‑Nspire™ CAS, selezionare TI‑Nspire.tnc.
7. Fare clic su Seleziona.

L'Installazione del SO rivisualizza i file del SO selezionati.

8. Fare clic su Installa SO.

Le informazioni sugli aggiornamenti del SO, e la finestra di dialogo Seleziona File SO sul palmare vengono rivisualizzate per ulteriori selezioni.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated