Usar la herramienta de texto para graficar ecuaciones
Puede graficar una ecuación "x=" o "y=" al escribirla en un cuadro de texto y arrastrar el texto a un eje. Puede editar el texto de la ecuación (por ejemplo, cambiarla a una desigualdad), pero no puede cambiarla entre x= e y=.
Cómo graficar una relación trigonométrica a partir de texto
|
1.
|
En el menú , haga clic en. |
|
2.
|
Haga clic en el área de trabajo para colocar el cuadro de texto. |
|
3.
|
Escriba la ecuación para la relación trigonométrica, como x=sin(y)*2. |
|
4.
|
Presione para completar el objeto de texto. |
|
5.
|
Arrastre el objeto de texto al eje correspondiente para graficar la ecuación. |
Cómo graficar una línea vertical u horizontal a partir de texto
|
1.
|
En el menú , haga clic en. |
|
2.
|
Haga clic en el área de trabajo para colocar el cuadro de texto. |
|
3.
|
Escriba una ecuación para una línea vertical, como x=4, o una línea horizontal, como y=‑2. Haga clic en para completarla. |
|
4.
|
Arrastre el objeto de texto al eje correspondiente para graficar la ecuación. |
Después de graficar una línea, puede arrastrarla para trasladarla o rotarla.
Cómo graficar una desigualdad a partir de texto
Puede graficar desigualdades que usan los operadores >, <, ≤ o ≥. Las áreas que satisfacen la desigualdad se muestran con sombreado. Si las áreas sombreadas de dos o más desigualdades se traslapan, el área que se traslapa tiene un sombreado más oscuro.
|
1.
|
En el menú , haga clic en. |
|
2.
|
Haga clic en el área de trabajo para colocar el cuadro de texto. |
|
3.
|
Escriba la relación de desigualdad, como x<2*sin(y). Haga clic en para completarla. |
|
4.
|
Arrastre el objeto de texto a cualquiera de los ejes para graficar la ecuación. |