Puede crear objetos tanto en la aplicación de Gráficos como en las de Geometrías. Si los puntos del objeto están etiquetados, los puntos correspondientes en el objeto transformado se etiquetarán utilizando una notación de primos (A → A'). Para activar el etiquetado automático de ciertos objetos, consulte Lo que usted debe saber en este capítulo..
1. | En el menú de Transformación, seleccione Simetría. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Transformación > Simetría). |
2. | Haga clic en el objeto cuya simetría desee explorar. |
3. | Haga clic en una ubicación o en un punto existente para establecer el punto de simetría. |
Se muestra una imagen simétrica del objeto.
4. | Manipule el objeto original o el punto de simetría para explorar la simetría. |
1. | Cree una línea o un segmento para predefinir la línea alrededor de la cual se reflejará el objeto. |
2. | En el menú de Transformación, seleccione Reflexión. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Transformación > Reflexión). |
3. | Haga clic en el objeto cuya reflexión desee explorar. |
4. | Haga clic en la línea o en el segmento de reflexión predefinido. |
Se muestra una imagen reflejada del objeto.
5. | Manipule el objeto original o la línea de simetría para explorar la reflexión. |
1. | (Opcional) Cree un vector para predefinir la distancia y la dirección de la traslación. |
2. | En el menú de Transformación, seleccione Traslación. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Transformación > Traslación). |
3. | Haga clic en el objeto cuya traslación desee explorar. |
4. | Haga clic en el vector predefinido. — o — Haga clic en dos ubicaciones en el área de trabajo para indicar la dirección y la distancia de traslación. |
Se muestra una imagen trasladada del objeto.
5. | Manipule el objeto original o el vector para explorar la traslación. |
1. | (Opcional) Cree una medida del ángulo que será el ángulo de rotación predefinido. |
2. | En el menú de Transformación, seleccione Rotación. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Transformación > Rotación). |
3. | Haga clic en el objeto cuya rotación desee explorar. |
4. | Haga clic en una ubicación o en un punto para definir el punto de rotación. |
5. | Haga clic en los puntos del ángulo predefinido. — o — Haga clic en tres ubicaciones para definir un ángulo de rotación. |
Se muestra una imagen rotada del objeto.
6. | Manipule el objeto original o el punto de rotación para explorar la rotación. |
1. | Cree un objeto de texto que incluya un valor numérico que será el factor de dilatación predefinido. |
Nota: También puede utilizar un valor de longitud medida como el factor de dilatación. Tenga en cuenta que si utiliza un valor grande, es posible que deba desplazar horizontalmente la vista para observar el objeto dilatado.
2. | En el menú de Transformación, seleccione Dilatación. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Transformación > Dilatación). |
3. | Haga clic en el objeto cuya dilatación desee explorar. |
4. | Haga clic en la ubicación o en el punto existente para definir el punto central de dilatación. |
5. | Haga clic en el objeto de texto o medida que define el factor de dilatación. |
Se muestra una imagen dilatada del objeto.
6. | Manipule el objeto original o el punto central de dilatación para explorar la dilatación. También puede editar el factor de dilatación. |