La gráfica de relaciones está disponible en las páginas de Gráficos y en las páginas de Geometría de la ventana analítica.
Puede definir relaciones usando ≤, <, =, > o ≥. El operador de desigualdad (≠) no es compatible cuando se grafican relaciones.
Tipo de relación |
Ejemplos |
---|---|
Ecuaciones y desigualdades equivalentes a |
y = sqrt(x) y-sqrt(x) = 1/2 -2*y-sqrt(x) = 1/2 y-sqrt(x) ≥ 1/2 -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2 |
Ecuaciones y desigualdades equivalentes a |
x = sen(y) x-sen(y) = 1/2 x-sen(y) ≥ 1/2 |
Ecuaciones y desigualdades de las cónicas |
x^2+y^2 = 5 x^2-y^2 ≥ 1/2+y |
Nota: Las restricciones impuestas por una sesión activa en Modo de evaluación podrían limitar los tipos de relaciones que puede graficar.
1. | En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Relación. |
2. | Escriba una expresión para la relación. |
3. | Presione Intro para graficar la relación. |
▶ | Puede definir rápidamente una relación en la línea de ingreso de una función. Coloque el cursor a la derecha inmediata del signo = y después presione la tecla Retroceso. Se muestra un pequeño menú con los operadores de relaciones y la opción Relación. Después de elegir del menú, el cursor se colocará en la línea de ingreso de la relación. |
▶ | Puede escribir una relación como un texto en una página de Gráficos y luego arrastrar el objeto de tipo texto sobre cualquier eje. La relación se grafica y se agrega al historial de la relación. |