La vista Graficar le permite graficar y explorar ecuaciones lineales y cónicas de manera analítica en un sistema de coordenadas de dos dimensiones. Es posible crear y analizar líneas, elipses, parábolas, hipérbolas y ecuaciones cónicas generales.
La línea de ingreso facilita la introducción de la ecuación al mostrar una plantilla para el tipo de ecuación que se elije.
1. | En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Ecuación > Elipse y haga un punteo en el ![]() |
2. | Escriba los valores iniciales para los coeficientes en los espacios suministrados. Use las teclas de flecha para desplazarse por los coeficientes. |
3. | Presione Ingresar para graficar la ecuación. |
1. | Arrastre la elipse desde el centro para explorar el efecto de traslación en la ecuación. |
2. | Use las herramientas de análisis, como Analizar gráfico > Analizar las cónicas > Focos para continuar explorando el gráfico. |
Nota: El tipo de cónica determina las herramientas de análisis que se pueden utilizar. En el caso de la elipse, puede obtener el centro, los vértices, los focos, los ejes de simetría, las directrices, la excentricidad y los lados rectos.
3. | Para explorar la traslación y la dilatación, defina una elipse cónica que use variables para los coeficientes h, k, a y b. Inserte controles deslizantes para variar los parámetros. |