| 1. | Haga doble clic en el gráfico para que su expresión aparezca en la línea de ingreso. — o — Muestre el menú de contexto del gráfico y, luego, haga clic en Editar Relación. |
| 2. | Modifique las expresiones según resulte necesario. |
| 3. | Presione · para graficar la función revisada. |
Cada tipo de relación cuenta con una convención de asignación de nombres predeterminada. Por ejemplo, el nombre predeterminado para las funciones es fn(x). (El número representado mediante n aumenta a medida que crea más funciones). Puede reemplazar el nombre predeterminado con el nombre de su elección.
Nota: Si desea utilizar un nombre personalizado como convención, debe ingresarlo manualmente para cada función.
| 1. | En la línea de ingreso, borre el nombre existente. Por ejemplo, borre "f1" de "f1(x)". Puede utilizar las teclas de flecha derecha e izquierda para posicionar el cursor. |
| 2. | Escriba el nombre de reemplazo. |
| 3. | Si está definiendo una nueva relación, coloque el cursor después del signo = y escriba la expresión. |
| 4. | Presione Ingresar para graficar la relación con su nuevo nombre. |