Es posible mostrar la ecuación de una línea, una línea tangente, una forma circular o una cónica geométrica, siempre y cuando el objeto se haya construido en la vista Graficar o en la ventana Analítica de la vista Geometría plana.
Nota: Debido a las diferencias en las representaciones numéricas de las cónicas analíticas y geométricas, la capacidad de convertir una cónica geométrica en una plantilla analítica puede no estar disponible en algunos casos. Esto se hace para evitar una situación donde la cónica basada en plantilla sea distinta a la geométrica.
1. | En el menú Acciones, haga clic en Coordenadas y ecuaciones. |
2. | Desplace el puntero hasta el objeto. |
Aparece la ecuación del objeto.
Nota: Si se aproxima a un punto definido en la línea o al punto central de un círculo, se muestran las coordenadas de ese punto en lugar de la ecuación. Aleje el puntero del punto definido para obtener la ecuación del objeto.
3. | Haga clic para adjuntar la ecuación al puntero. |
4. | Desplace la ecuación a la ubicación deseada y haga clic para anclarla. |
5. | Presione Esc para salir de la herramienta. |