Un control deslizador permite ajustar o animar interactivamente el valor de una variable numérica. Puede insertar deslizadores en las aplicaciones Gráficos, Geometría, Datos y Estadísticas y Notas.
|
Deslizador horizontal para ajustar la variable v1. |
|
Deslizador minimizado vertical para ajustar variables v2. |
Nota: Se requiere TI‑Nspire™ versión 4.2 o mayor para abrir archivos .tns que las páginas contengan deslizadores y notas.
1. | En una página de Gráficos, Geometría o Datos y Estadísticas , seleccione Acciones > Insertar deslizador. — o — Desde una página de Notas, asegure que el cursor no se encuentre en un cuadro de diálogo matemático o en un cuadro de diálogo de herramientas para química, luego seleccione Insertar > Insertar deslizador. |
Se abre la pantalla Configuración del deslizador.
2. | Introduzca los valores deseados y haga clic en Aceptar. |
Se mostrará el deslizador. En una página de Gráficos, Geometría o Datos y Estadísticas, se mostrarán las manijas que le permiten mover o estirar el deslizador.
|
Para quitar las manijas y usar el deslizador, haga clic en un espacio vacío en el área de trabajo. Puede mostrar las manijas en cualquier momento seleccionando Mover en el menú de contexto del deslizador. |
3. | Para ajustar la variable, deslice el puntero (o haga clic en las flechas de un deslizador minimizado). |
- | Puede utilizar la tecla Pestaña para mover el enfoque al deslizador o para moverse entre un deslizador y otro. El color del deslizador cambia para mostrarle cuando tiene el enfoque. |
- | Cuando el deslizador tiene el enfoque, puede utilizar las teclas de flechas para cambiar el valor de la variable. |
Utilice las opciones del menú contextual para mover o borrar el cursor, y para iniciar o detener la animación. También puede cambiar la configuración del deslizador.
1. | Muestre el menú de contexto del deslizador. |
2. | Haga clic en una opción para seleccionarla. |
Los deslizadores se pueden crear automáticamente en la aplicación de Gráficos y en la ventana analítica de la aplicación de Geometría. Se ofrecen deslizadores automáticos cuando define ciertas funciones, ecuaciones o secuencias que se refieren a variables indefinidas.