Usted está aquí: Aplicación de Geometría > Cómo medir objetos

Cómo medir objetos

Los valores de las mediciones se actualizan automáticamente a medida que manipula el objeto medido.

Nota: Las mediciones de objetos creados en la aplicación de Gráficos se muestran en unidades genéricas denominadas u. Las mediciones de los objetos creados en la aplicación de Geometría se muestran en centímetros (cm).

ClosedCómo medir la longitud de un segmento, un arco de círculo o un vector
ClosedCómo medir la distancia entre dos puntos, un punto y una línea, o un punto y un círculo
ClosedCómo encontrar la circunferencia de un círculo o de una elipse, o el perímetro de un polígono, rectángulo o triángulo
ClosedCómo medir un lado de un triángulo, rectángulo o polígono
ClosedCómo medir el área de un círculo, elipse, polígono, rectángulo o triángulo
ClosedCómo encontrar la pendiente de una línea, un rayo, un segmento o un vector
ClosedCómo medir ángulos
ClosedCómo medir ángulos utilizando la herramienta Ángulo dirigido
ClosedCómo mover un valor medido
ClosedCómo editar una longitud medida
ClosedCómo almacenar un valor medido como variable
ClosedCómo enlazar una longitud medida a una variable existente
ClosedCómo eliminar una medición
ClosedCómo bloquear o desbloquear una medición

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated