Usted está aquí: Aplicación de Geometría > Cómo crear figuras utilizando Gestos (MathDraw)

Cómo crear figuras utilizando Gestos (MathDraw)

La herramienta MathDraw le permite utilizar los gestos de la pantalla táctil o del mouse para crear puntos, líneas, círculos y otras figuras.

MathDraw está disponible en:

La vista Geometría sin mostrar la ventana analítica.
Cómo graficar la vista cuando las escalas x e y son idénticas. Esto evita que las elipses no circulares y los rectángulos no cuadrados aparezcan como círculos y cuadrados.

MathDraw no está disponible en la Vista de gráficos en 3D ni en la vista Geometría con la ventana analítica mostrada.

Cómo activar MathDraw

1. Si está utilizando la vista de Geometría con la ventana analítica visible, utilice el menú de Vista para ocultar la ventana.
2. En el menú de Acciones, seleccione MathDraw.

El icono de MathDraw aparecerá. Puede comenzar a utilizar la herramienta.

Cómo cancelar MathDraw

Cuando termine de utilizar la herramienta MathDraw, presione Esc.

La herramienta también se cerrará si selecciona una herramienta diferente o si cambia las vistas.

ClosedCómo crear puntos
ClosedCómo dibujar líneas y segmentos
ClosedCómo dibujar círculos y elipses
ClosedCómo dibujar triángulos
ClosedCómo dibujar rectángulos y cuadrados
ClosedCómo dibujar polígonos
ClosedCómo utilizar MathDraw para Crear ecuaciones
ClosedCómo utilizar MathDraw para Medir un ángulo
ClosedCómo utilizar MathDraw para Buscar un punto medio
ClosedCómo utilizar MathDraw para Borrar

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated