Las configuraciones de Gráficos y Geometría controlan la manera en que se muestra la información en problemas abiertos y en nuevos problemas. Cuando cambia usted las configuraciones de Gráficos y Geometría, las selecciones se convierten en las configuraciones predeterminadas para todo el trabajo en estas aplicaciones.
Siga los pasos que se describen a continuación para personalizar las configuraciones de la aplicación Gráficos y Geometría.
1. | Cree un documento nuevo de gráficos y geometría, o abra un documento existente. |
2. | En el conjunto de herramientas de documentos, haga clic en para abrir el menú de la aplicación Gráficos y Geometría. |
3. | Haga clic en Configuraciones > Configuraciones. |
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuraciones de Gráficos y Geometría.
4. | Presione Tabo use el mouse para desplazarse en la lista de configuraciones. Haga clic en ¢ para abrir la lista desplegable y ver los valores disponibles para cada configuración. |
Campo |
Valores |
||||||||||||
Mostrar dígitos |
|
||||||||||||
Ángulo para graficar |
|
||||||||||||
Ángulo geométrico |
|
5. | Haga clic en la configuración deseada. |
6. | Seleccione el cuadro de comprobación para habilitar una opción o deseleccione el cuadro de comprobación para deshabilitar una opción. |
Cuadro de comprobación |
Operación cuando esté seleccionado |
Ocultar automáticamente las etiquetas del gráfico |
Las etiquetas del gráfico se muestran sólo cuando se seleccionan, se agarran o pasa el ratón por encima de ellas. |
Mostrar valores al final de los ejes |
Una etiqueta numérica se despliega en los valores menor y mayor visibles en un eje |
Mostrar la herramienta de sugerencias para manipulación de funciones |
Muestra información útil conforme usted manipula gráficos de función |
Encontrar automáticamente un punto de interés |
Muestra ceros, mínimos y máximos para las funciones y los objetos graficados mientras se trazan gráficos de función. |
7. | Elija una de las siguientes opciones: |
• | Para aplicar las configuraciones personalizadas a TODOS los documentos, haga clic en Convertir en predeterminado. |
• | Para aplicar las configuraciones sólo a un documento abierto, haga clic en OK. |
• | Para restaurar las configuraciones predeterminadas, haga clic en Restaurar. |
• | Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer cambios. |