Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, besteht es aus einem einzelnen Problem mit einer einzelnen Seite. Sie können ein neues Problem einfügen und jedem Problem Seiten hinzufügen.
Ein Dokument kann bis zu 30 Probleme enthalten. Die Variablen der einzelnen Probleme bleiben von den Variablen in anderen Problemen unberührt.
| ▶ | Wählen Sie im Menü Einfügen Problem aus. – oder – Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf „Einfügen“ und wählen Sie Problem aus. |
Ihrem Dokument wird ein neues Problem mit einer leeren Seite hinzugefügt.
Jedes Problem kann aus bis zu 50 Seiten bestehen. Jede Seite hat einen Arbeitsbereich, in dem Sie Berechnungen durchführen, Grafiken erstellen, Daten sammeln und grafisch darstellen oder Hinweise und Anweisungen hinzufügen können.
| 1. | Klicken Sie auf Einfügen > Seite. – oder – Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf „Einfügen“ und wählen Sie Seite aus. |
Eine leere Seite wird dem aktuellen Problem hinzugefügt und Sie werden aufgefordert, eine Applikation für die Seite auszuwählen.
| 2. | Wählen Sie eine Applikation aus, die der Seite hinzugefügt werden soll. |
Neue Probleme werden automatisch als Problem 1, Problem 2, usw. benannt. So benennen Sie ein Problem um:
| 1. | Klicken Sie wenn nötig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug . |
| 2. | Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwählen. |
| 3. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Umbenennen. |
| 4. | Geben Sie den neuen Namen ein. |
Mit dem Seitensortierer können Probleme innerhalb eines Dokuments einfach umgeordnet werden. Wenn Sie ein nicht umbenanntes Problem verschieben, ändert sich der numerische Teil des Standardnamens, um die neue Position anzuzeigen.
| 1. | Klicken Sie wenn nötig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug . |
| 2. | Ordnen Sie die Probleme im Seitensortierer an, indem Sie jeden Problemnamen an seine neue Position ziehen. |
Tipp: Um die Miniaturansichten der Seite für ein Problem auszublenden, doppelklicken Sie auf den Problemnamen.
Sie können innerhalb des gleichen Dokuments ein Problem kopieren oder es in ein anderes Dokument kopieren.
| 1. | Klicken Sie wenn nötig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug . |
| 2. | Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwählen. |
| 3. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Kopieren oder. |
| 4. | Klicken Sie auf die Position, an der die Kopie eingefügt werden soll. |
| 5. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Einfügen. |
Sie können innerhalb des gleichen Dokuments ein Problem verschieben oder es in ein anderes Dokument verschieben.
| 1. | Klicken Sie wenn nötig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug . |
| 2. | Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwählen. |
| 3. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Ausschneiden oder. |
| 4. | Klicken Sie auf die neue Position des Problems. |
| 5. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Einfügen. |
So löschen Sie ein Problem und seine Seiten aus dem Dokument:
| 1. | Klicken Sie wenn nötig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug . |
| 2. | Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwählen. |
| 3. | Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Löschen. |
Hinzufügen eines Problems zu einem Dokument