Mit dem Werkzeug „MathDraw“ können Sie Punkte, Geraden, Kreise und andere Formen über Gesten auf dem Touchscreen oder mit der Maus erstellen.
MathDraw steht in den folgenden Ansichten zur Verfügung:
| • | Geometrieansicht ohne eingeblendetes Analysefenster. |
| • | Grafikansicht, wenn die x-Achse und die y-Achse identisch sind. Dies verhindert, dass nicht kreisförmige Ellipsen und nicht quadratische Rechtecke als Kreise bzw. Quadrate angezeigt werden. |
In der Ansicht „3D-Darstellungen“ oder der Geometrieansicht mit angezeigtem Analysefenster steht MathDraw nicht zur Verfügung.
| 1. | Wenn Sie die Geometrieansicht verwenden und das Analysefenster angezeigt wird, schließen Sie dieses Fenster über das Menü Ansicht. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option MathDraw aus. |
Das Symbol „MathDraw“
wird angezeigt. Sie können das Werkzeug nun verwenden.
| ▶ | Wenn Sie die Verwendung des Werkzeugs „MathDraw“ beendet haben, drücken Sie Esc. |
Das Werkzeug wird auch dann geschlossen, wenn Sie ein anderes Werkzeug auswählen oder die Ansicht wechseln.