Über einen Schieberegler können Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen oder ihren Wert animieren. Sie können Schieberegler in den Graphs-, Geometry-, Notes- und Data und Statistics-Anwendungen einfügen.
|
|
Horizontaler Schieberegler zur Änderung der Variable v1. |
|
|
Minimierter vertikaler Schieberegler zur Änderung der Variable v2. |
Hinweis: Für das Öffnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten enthalten, ist TI‑Nspire™ Version 4.2 oder höher erforderlich.
| 1. | Wählen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite Aktionen > Schieberegler einfügen. – oder – Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem math. Feld oder einem chem. Feld befindet, und wählen Sie dann Einfügen > Schieberegler einfügen. |
Das Menü Schiebereglereinstellungen wird geöffnet.
| 2. | Geben Sie die gewünschten Werte ein und klicken Sie auf OK. |
Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler verschieben oder strecken können.
|
|
Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden. Sie können die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie Verschieben aus dem Kontextmenü des Schiebereglers auswählen. |
| 3. | Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (oder klicken Sie bei minimiertem Schieber auf die Pfeile). |
| - | Sie können die Tab-Taste verwenden, um den Fokus zu einem Schieberegler zu verschieben oder sich von einem Schieberegler zum nächsten zu bewegen. Die Farbe des Schiebereglers ändert sich, um Ihnen zu zeigen, wo sich der Fokus befindet. |
| - | Wenn ein Schieberegler den Fokus hat, können Sie die Pfeiltasten verwenden, um den Wert der Variablen zu ändern. |
Mit den Optionen im Kontextmenü können Sie den Schieberegler bewegen oder ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie können außerdem die Einstellungen des Schiebereglers ändern.
| 1. | Rufen Sie das Kontextmenü des Schiebereglers auf. |
| 2. | Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwählen. |
Schieberegler können in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-Anwendung automatisch für Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder Sequenzen definieren, die sich auf nicht definierte Variable beziehen.