您在此處:新功能

新功能

4.2 版本的 新功能

如需告知告問題並協助我們改進應用程式,請發送電子郵件至 ti-cares@ti.com

變數 - 滑軸

當您輸入某些參照未定義變數的函數、方程式或序列時,函數繪圖應用程式會自動建立滑軸,以便使用。
您現在可以在「筆記」頁面上新增滑軸。

關係繪製

您可以使用 ≤、<, =, > 和 ≥ 來繪製關係。
這些關係可以是:
- 與 y = f(x) 等價的方程式和不等式,例如 y = sqrt(x)
- 與 x = g(y) 等價的方程式和不等式,例如 x-sin(y) ≥ 1/2
- 圓錐曲線方程式和不等式,例如 x^2-y^2 ≥ 1/2+y
「速寫板」、「函數繪圖」應用程式和「幾何作圖」應用程式的[分析視窗]可使用關係繪圖。

數學動作

「筆記」、「速寫板」、「計算工具」頁面都可使用數學動作。
顯示所選取運算式或方程式的內容功能表時,您可能會看到可用的[數學動作],例如[求解數值]、[因式分解]和[完成平方運算]。
每個動作可能會提示需要使用的所有參數。

使用「筆記」和「計算工具」繪圖

您可以直接在函數或關係的內容功能表中進行繪製。
若可能,圖形會與所選取函數或關係顯示在相同頁面上。
可用於「筆記」、「速寫板」、「計算工具」頁面中的許多函數和關係。

自訂資料收集的圖形

按下 Esc 即可從繪圖資料中刪除所選取行。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated