Encontram-se aqui: Aplicação Geometria > Medir objetos

Medir objetos

Os valores das medições são atualizados automaticamente quando manipula o objeto medido.

Nota: As medições dos objetos criados na aplicação Gráficos são apresentadas em unidades genéricas denominadas u. As medições dos objetos criados na aplicação Geometria são apresentadas em centímetros (cm).

ClosedMedir o comprimento de um segmento, arco da circunferência ou vetor
ClosedMedir a distância entre dois pontos, um ponto e uma reta ou um ponto e uma circunferência
ClosedMedir o perímetro de uma circunferência ou elipse ou o perímetro de um polígono, retângulo ou triângulo
ClosedMedir um lado de um triângulo, retângulo ou polígono
ClosedMedir a área de um círculo, elipse, polígono, retângulo ou triângulo
ClosedMedir o declive de uma reta, semirreta, segmento ou vetor
ClosedMedir ângulos
ClosedMedir ângulos com a ferramenta Ângulo direcionado
ClosedMover um valor medido
ClosedEditar um comprimento medido
ClosedArmazenar um valor medido como variável
ClosedLigar um comprimento medido a uma variável existente
ClosedEliminar uma medição
ClosedBloquear ou desbloquear uma medição

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated