Encontram-se aqui: Aplicação Notas > Inserir equações químicas

Inserir equações químicas

As caixas de equações químicas (caixas químicas) facilitam a escrita de fórmulas e equações químicas, tais como .

À medida que vai escrevendo numa caixa química, a maioria do trabalho de formatação é tratado automaticamente:

A colocação correta em maiúsculas da maioria dos símbolos de elementos, tais como Ag e Cl, é automática.
Os dígitos à esquerda são tratados como coeficientes e são mostrados em tamanho integral. Os números que surgem depois de um elemento ou parêntesis fechado são convertidos para índices.
O símbolo de igualdade “=” é convertido para um símbolo “&”.

Notas:

As equações numa caixa química não podem ser avaliadas ou resolvidas .
A capitalização de elementos pode não funcionar em todas as situações. Por exemplo, para introduzir dióxido de carbono, CO2, tem de capitalizar manualmente o O. Caso contrário, escrever “co” resultaria em “Co”, o símbolo do cobalto.

Introduzir uma equação química

1. Posicione o cursor onde pretende a equação.
2. No menu Inserir, selecione Caixa química ou prima Ctrl + E.

É apresentada uma caixa de equações químicas vazia.

3. Escreva a equação na caixa. Por exemplo, para representar ácido sulfúrico, escreva h2sO4, colocando o O maiúsculo manualmente.

A caixa química formata automaticamente o texto à medida que vai escrevendo:

4. Se precisar de expoentes para equações iónicas, escreva um acento circunflexo (^) e, em seguida, o texto.

5. Utilize parêntesis para indicar se um componente é sólido (s), líquido (l), gás (g) ou aquoso (aq).

6. Para sair da caixa química, clique em qualquer lado fora da mesma.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated