Encontram-se aqui: Como começar a utilizar o TI‑Nspire™ Navigator NC Teacher Software > Ajudar os alunos a iniciar a sessão

Ajudar os alunos a iniciar a sessão

Os alunos que utilizem o TI‑Nspire™ CX Student Software ou o TI‑Nspire™ CX CAS Student Software podem iniciar sessão em turmas ativas se tiverem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Nota: Para informações sobre como criar uma turma, iniciar uma turma, criar uma lista de turma, e criar um nome de utilizador e uma palavra-passe para cada aluno, consulte a secção Utilizar a área de trabalho da turma.

Existem duas formas para os alunos iniciarem sessão:

Com o nome da turma, que é o método preferido.
Com o nome do computador ou endereço IP. Utilize este método quando:
- Estiver a transmitir de vários endereços (por exemplo, com fios e sem fios) e for preferível um endereço. Se o seu administrador de TI tiver um endereço preferido, ele será fornecido. Caso contrário, pode ser utilizado o nome do computador ou qualquer outro endereço IP disponível.
- O nome da turma não aparece na caixa de diálogo Selecionar turma e iniciar sessão. Isto ocorre quando existe um problema de tempo entre a rede que envia o nome da turma e o software que o recebe.
- Existirem diversas turmas a funcionar em simultâneo com nomes idênticos, tais como "Algebra 1." O aluno não saberá qual a turma que deve selecionar. A melhor prática é acrescentar um identificador único como, por exemplo, a ID do curso ou o nome do professor ao nome da turma.
ClosedFornecer um nome de computador ou Endereço IP aos alunos
ClosedIniciar sessão com o nome da turma
ClosedIniciar sessão com um nome de computador ou endereço IP

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated