Risposta alle Domande di test Rapido
Quando gli insegnanti inviano delle domande di Test rapido, si apre un nuovo documento in primo piano rispetto a qualsiasi documento aperto. E' possibile accedere ad altre applicazione per effettuare calcoli, controllare o cancellare le risposte prima d'inviare le risposte alle domande o test rapido.
Nota: sui palmari TI‑Nspire™ CX o TI‑Nspire™ CX CAS, le domande vengono visualizzate a colori se l'insegnante ha applicato il colore durante la digitazione della domanda. Anche se è possibile vedere il colore nelle domande ricevute, non è possibile aggiungere colore alle risposte che si inviano.
Accesso ad altre applicazioni
Se l'insegnante lo autorizza, lo strumento Test rapido consente di uscire momentaneamente dalla domanda per eseguire calcoli o per accedere ad altri documenti al fine di rispondere alla domanda. Ad esempio, è possibile accedere a Appunti per eseguire un calcolo, oppure è possibile accedere a Foglio elettronico e copiare dati dall'applicazione in un tipo di domanda Lista. In una domanda lista, è possibile inserire collegamenti alle variabili dalle applicazioni Vernier DataQuest™ o Foglio elettronico.
Accedere ad altre applicazioni nello schermo Test rapido:
|
1.
|
aprire un nuovo documento. |
Palmare: premere c per aprire lo principale.
|
2.
|
Scegliere un'applicazione |
Palmare: per tornare a Test rapido senza accedere ad alcun documento, scegliere .
|
3.
|
Al termine, fare clic sull'icona di Test rapido. |
Quando si risponde a un test, la risposta viene inviata immediatamente al computer dell'insegnante e l'insegnante può tenere traccia in tempo reale delle risposte degli studenti.
Mostra lavoro
L'insegnante può richiedere di mostrare il lavoro effettuato per giungere alla risposta. Se così, l'area risposta include un'area per gli studenti al fine di scrivere il loro punto di partenza, il loro percorso e la risposta finale.
Risposta a tipi diversi di domande
|
▶
|
Per domande a scelta multipla, premere per evidenziare la risposta. Premere per contrassegnare una risposta. |
|
▶
|
Per domande a risposta aperta, digitare una risposta. |
|
▶
|
Per domande su equazioni, digitare una risposta. Se nella domanda è incluso un grafico, il grafico si aggiorna premendo . Le funzioni inserite appaiono sul grafico, e il cursore rimane nella casella di risposta. Non è possibile manipolare il grafico in quanto tale. |
|
▶
|
Per domande su Espressioni, digitare una risposta. Se il tipo di risposta è un Numero, la risposta deve essere in formato numerico. Se il tipo di risposta è una Espressione, la risposta deve essere in formato espressione. Ad esempio, x+1 |
|
▶
|
Per Coordinate di punti: domande (x,y), digitare una risposta nella casella campo-x, e premere per spostare il cursore sulla casella di risposta del campo y. Digitare una risposta. |
Se nella domanda è incluso un grafico, il grafico viene aggiornato quando viene inserita una funzione e premendo .
È possibile accedere alle funzioni Finestra e fare Zoom mentre si lavora nel grafico.
|
▶
|
Per Punti di coordinate: domande Rilascia punti, premere per spostare il cursore su un punto nel grafico. Premere per rilasciare un punto in quella posizione. |
Per eliminare un punto, premere per annullare l'azione.
|
▶
|
Per domande Lista, premere per spostare il cursore sulla prima cella della lista. Digitare una risposta, quindi premere per passare alla cella successiva. Digitare una risposta. |
Per collegare una colonna ad una variabile esistente, selezionare la colonna e fare clic su . Fare clic su , quindi fare clic sulla variabile da collegare.
Il comportamento nelle domande Liste è del tutto simile al comportamento dell'applicazione Foglio elettronico, con le seguenti eccezioni. In una domanda Liste, non è possibile:
|
•
|
aggiungere, inserire o eliminare colonne. |
|
•
|
Modificare la riga del titolo. |
|
▶
|
Per domande di Chimica, digitare una risposta. |
|
▶
|
Per Immagine: domande etichetta, premere per spostare il cursore su un'etichetta dell'immagine. Digitare una risposta nel campo etichetta. |
|
▶
|
Per Immagine: punto su domande, premere per spostare il cursore su un punto dell'immagine. Premere per contrassegnare una risposta. |
Controllo delle Risposte
Se la domanda è a controllo automatico, è disponibile l'opzione Controlla risposta.
|
1.
|
Fare clic su . |
Palmare: premere b.
Cancellazione delle risposte
Dopo aver risposto a un test rapido, lo studente può modificare la risposta prima di inviarla all'insegnante.
|
•
|
cancella le risposte alla domanda attiva. |
|
•
|
cancella le risposte a tutte le domande contenute nel documento attivo. |
—Oppure—
Se si è risposto alla domanda, si ha ancora il tempo per cancellare la risposta prima di inviarla all'insegnante.
|
▶
|
Fare clic su per eliminare la risposta e riprovare. |
Palmare: premere ~ e selezionare