Voi siete qui: Operazioni con le immagini > Operazioni con immagini nel software

Operazioni con immagini nel software

Quando si lavora con il software TI‑Nspire™, è possibile inserire, copiare, spostare ed eliminare immagini.

Inserimento di immagini

Nelle applicazioni Notes e Domanda e in Test rapido, è possibile inserire più di un’immagine su una pagina. Nelle applicazioni Grafici e geometria e Dati e statistiche è possibile inserire solo un’immagine su una pagina.

1. Aprire il documento in cui si vuole aggiungere un’immagine.
2. Fare clic su Inserisci > Immagine.

Si visualizza la finestra di dialogo Inserisci immagine.

3. Cercare la cartella in cui si trova l’immagine e selezionare l’immagine.
4. Fare clic su Apri.
Nelle applicazioni Grafici e geometria e Dati e statistiche, l’immagine è inserita sullo sfondo dietro all’asse.
In Notes, Domanda e Test rapido, l’immagine è inserita nella posizione del cursore. È possibile digitare del testo sopra o sotto l’immagine e spostare l’immagine in alto o in basso nelle pagine.

Nota: è possibile inserire le immagini copiando un’immagine negli Appunti e incollandola nell’applicazione.

Spostamento di immagini

In applicazioni quali Notes e Domanda, dove l’immagine si trova nella posizione del cursore, è possibile riposizionare l’immagine spostandola su una nuova linea, uno spazio vuoto o collocandola all’interno di una linea di testo. Nelle applicazioni Grafici e geometria e Dati e statistiche, le immagini possono essere spostate in qualsiasi posizione della pagina.

1. Selezionare l’immagine.
Nelle applicazioni Notes e Domanda, fare clic sull’immagine per selezionarla.
Nelle applicazioni Grafici e geometria e Dati e statistiche, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su Seleziona > Immagine.
2. Fare clic sull’immagine selezionata e tenere premuto il pulsante del mouse.
Se un’immagine è in primo piano, il cursore cambia in .
Se un’immagine è sullo sfondo, il cursore cambia in .
3. Trascinare l’immagine nella nuova posizione e rilasciare il pulsante del mouse per collocare l’immagine.

Se un’immagine è in primo piano, il cursore cambia in quando ci si sofferma su una posizione in cui si trova una nuova linea o uno spazio. Le immagini sullo sfondo possono essere spostate e posizionate ovunque nella pagina.

Ridimensionamento di immagini

Per mantenere le proporzioni di un’immagine, ridimensionare afferrando l’immagine a uno dei suoi quattro angoli.

1. Selezionare l’immagine.
Nelle applicazioni Notes e Domanda, fare clic sull’immagine per selezionarla.
Nelle applicazioni Grafici e geometria e Dati e statistiche, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su Seleziona > Immagine.
2. Spostare il cursore su uno dei quattro lati dell’immagine.

Il cursore cambia in (una freccia direzionale a quattro punte).

Nota: trascinando il cursore su un bordo dell’immagine, questo cambia in (una freccia direzionale a due punte). Se si trascina un’immagine da uno dei suoi bordi per ridimensionarla, l’immagine risulta distorta.

3. Fare clic sull’angolo o sul bordo dell’immagine.

Si attiva lo strumento .

4. Trascinare verso l’interno per ridurre l’immagine o verso l’esterno per ingrandirla.
5. Rilasciare il mouse quando la dimensione dell’immagine è corretta.

Eliminazione di immagini

Per eliminare un’immagine da un documento aperto, completare i seguenti passaggi.

1. Selezionare l’immagine.
Se un’immagine è in primo piano, fare clic su di essa per selezionarla.
Se un’immagine è sullo sfondo, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su Seleziona > Immagina.
2. Premere Elimina.

L’immagine viene rimossa.

 

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated