La connexion depuis les ordinateurs des élèves vers les ordinateurs de l’enseignant s’effectue via le réseau de l’établissement.
Il est préférable que l’ordinateur de l’enseignant dispose d’une connexion câblée. Toutefois, l’administrateur réseau sera en mesure de déterminer quelle connexion est la mieux adaptée à votre environnement.
Les connexions d’élèves peuvent être câblées ou sans fil.
|
|
|
|
Enseignant câblé et élèves câblés |
Enseignant câblé et élèves sans fil |
Dès que l’administrateur réseau de l’établissement a octroyé l’accès réseau, vous êtes automatiquement reconnu et connecté au réseau à l’ouverture du logiciel.
Pour vérifier votre connexion :
| 1. | Dans l’espace de travail Classe, cliquez sur Fichier > Réglages > Préférences de l’enseignant. |
La boîte de dialogue Préférences de l’enseignant s’affiche.
| 2. | Affichez les adresses IP dans la zone Paramètres réseau. Si le nom d’hôte et l’adresse IP sont présents, vous êtes connecté et en mesure de diffuser. |
Remarque : Si l’adresse IP est manquante, contactez votre administrateur réseau.