Vous êtes ici: Application Données & statistiques > Utilisation des types de tracé par catégories

Utilisation des types de tracé par catégories

Vous pouvez trier et regrouper les données à l’aide des types de tracé par catégories suivants :

Diagramme à points
Diagramme en rectangles
Diagramme circulaire

Les types de tracé par catégories peuvent être utilisés pour comparer la représentation des données dans différents tracés. Lorsque, dans une activité, la même variable (liste) est utilisée pour un diagramme à points et un diagramme en rectangles ou un diagramme circulaire, la sélection d’un point ou d’un segment de données dans l’un des tracés sélectionne le point, le segment ou la barre de données qui lui correspond dans tous les autres tracés qui contiennent la variable.

ClosedCréation d’un graphique de points non reliés
ClosedCréation d’un diagramme en rectangles
ClosedCréation d’un diagramme en rectangles à partir d’un tableau de fréquences ou de données récapitulatives
ClosedCréation d’un diagramme circulaire
ClosedCréation d’un diagramme en rectangles comparatif
ClosedDivision d’un tracé numérique selon les catégories

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated