Usted está aquí: Cómo hacer encuestas a los estudiantes > Enviar una Encuesta rápida

Enviar una Encuesta rápida

Una vez que haya seleccionado la pregunta de Encuesta rápida, que haya introducido la información y las opciones seleccionadas, podrá enviar la encuesta a sus estudiantes.

Para enviar la pregunta de Encuesta rápida, haga clic en Iniciar encuesta.

La encuesta se envía inmediatamente a los estudiantes. La Encuesta Rápida interrumpe el documento activo de TI‑Nspire™ y la encuesta se convierte en el documento activo.

Puede detener una encuesta y reiniciarla en cualquier momento.

Opciones de Encuesta rápida

Cuando la Encuesta rápida está activada, el menú Herramientas > dentro de las opciones de la Encuesta rápida está activado. Las opciones disponibles difieren según si se usa software compatible con dispositivos portátiles conectados o con computadoras portátiles conectadas. La opción Permitir acceso al documento no está disponible en TI‑Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software para computadoras en la red.

Permitir acceso a los documentos. Permite otorgar o denegar acceso a los estudiantes al Bloque de notas y a cualquier documento en el dispositivo portátil de ellos. Los estudiantes pueden tener acceso a un documento, desarrollar ciertas matemáticas y copiar los resultados de vuelta a la encuesta.

Nota: Si hay un sensor de recopilación de datos conectado a la computadora o al dispositivo portátil durante una Encuesta rápida que no tenga activada la función Permitir acceso al documento, la Encuesta rápida se descarta y la consola de recopilación de datos se activará.

Permitir reenviar. Permite a los estudiantes enviar sus respuestas varias veces.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated