Puede guardar los resultados de la Encuesta rápida en el espacio de trabajo de Portafolio mientras que la encuesta está en proceso o puede guardar un conjunto de documentos de la Encuesta rápida que se han completado como archivo .tns.
Puede guardar en el espacio de trabajo de Portafolio desde el espacio de trabajo de Clase o desde el espacio de trabajo de Revisión.
Al guardar los resultados en el espacio de trabajo de Portafolio, las encuestas enviadas en una sesión de clase se guardan en una columna.
Se inicia una nueva columna cuando una encuesta excede las 30 preguntas o cuando se inicia una nueva sesión de clase.
| ▶ | Para guardar una Encuesta rápida en el espacio de trabajo de Portafolio, haga clic en Archivo > Guardar en Portafolio. |
Nota: Después de que se guarda por primera vez, los cambios subsiguientes en la encuesta se actualizan en forma automática en el Portafolio hasta que detenga la encuesta.
También puede guardar un conjunto de Encuestas rápidas como un Documento maestro (archivo .tns) Un Documento maestro contiene información que puede usarse como la clave de respuestas para evaluar las respuestas recopiladas de los estudiantes.
| ▶ | Para guardar la Encuesta rápida como un Documento maestro, haga clic en Archivo > Guardar el conjunto de Encuestas rápidas como documento. |
Nota: Después de guardarla como archivo .tns, cualquier cambio subsiguiente hecho a la encuesta no se actualizará en el documento .tns.