欲在模擬器中輸入資料與處理檔案,可以使用電腦鍵盤、TI‑SmartView™ 小鍵盤、TI‑Nspire™ 功能表與圖示,或同時使用任意以上選項。
附註:無法在一個指令中同時使用小鍵盤與鍵盤。 例如:無法經由按下按鍵盤上的 Ctrl 和按點模擬器上的 b以開啟內容功能表。
在大多數的情形下可以在 TI‑SmartView™ 模擬器中執行任何在計算機上可執行的功能。 按鍵與應用程式的運作方式相同。
附註:如果您切換至「電腦」模式,仍然可以使用模擬計算機或小鍵盤上大多數的按鍵,而且按鍵動作會反映在工作空間中。 不過,某些按鍵組合可能只在「計算機」模式中有效。
當您按下模擬器中的按鍵,或啟動模擬器按鍵的鍵盤按鍵時,這些按鍵的顏色隨之改變,使聽講者更容易跟上動作。 最後選取的按鍵會保持標示狀態。
在教師版軟體中,模擬器畫面可以和大螢幕顯示互動。 可以按下在這兩個畫面上的圖示和功能表項目, 也可以在這兩個畫面上按一下右鍵,以顯示功能表。
計算機的所有捷徑與方向鍵功能都是由電腦鍵盤進行操作。 例如:如果要儲存文件,請按一下模擬器小鍵盤上的 / S,或是按電腦鍵盤上的 Ctrl + S。 使用 Mac® 時,請按 “ + S。