您在此处:程序编辑器快速入门

程序编辑器快速入门

您可通过在“计算器”输入行键入定义语句或使用程序编辑器来创建用户定义的函数和程序。 程序编辑器有一些优点,在本部分中均有涉及。 有关更多信息,请参阅计算器

编辑器有一些编程模板和对话框,可以帮助您使用正确的语法定义函数和程序。
编辑器可让您输入多行编程语句,无需特殊的键顺序来添加每行。
您可以轻松创建私有和公共对象(变量、函数和程序)。 更多信息请参阅

启动程序编辑器

如要在当前问题中添加新的“程序编辑器”页面:

从工具栏中单击插入>程序编辑器 >新建

手持设备: 按 ~,然后选择插入>程序 编辑器>新建

注: 通过“计算器”页面的函数&程序菜单也能访问编辑器。

À

“程序编辑器”菜单 – 使用“正常”视图模式下,在“程序编辑器”工作区域中随时可以使用该菜单。

Á

“程序编辑器”工作区

Â

状态行显示的是正在编辑的函数或程序的行号信息和名称。 星号 (*) 表示该函数“不洁”,意思是自上一次检查该函数的句法并将其保存后,该函数发生了改变。

主题链接

定义程序或函数

查看程序或函数

打开一个函数或程序进行编辑

从库导入程序

创建函数或程序的副本

重命名程序或函数

更改库访问级别

查找文本

查找并替换文本

关闭当前函数或程序

运行程序并计算函数

将值代入程序

显示信息

使用局部变量

函数和程序之间的区别

从另一程序调用一个程序

控制函数或程序流

使用 If、Lbl 和 Goto 控制程序流

使用循环重复一组命令

更改模式设置

调试程序和处理错误

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated