您在此处:记事本应用程序快速入门 > 在记事本中设置文本格式

在记事本中设置文本格式

文本格式设置可对文本使用一些视觉效果,如粗体和斜体。

普通文本。 应用粗体、斜体、上标、下标和删除线等多种格式设置。 选择字符的字体和字体大小。
数学表达式框中的文本。 应用格式设置并输入变量名的数学指数和数学下标。 选择字体和字体大小。 字体大小会影响框中的所有文本。
化学方程式框中的文本。 应用格式设置。 选择字体和字体大小。 字体大小会影响框中的所有文本。 上标和下标是自动处理的。

选择文本

从起点拖动到终点以选择文本。

手持设备: 如果您在使用问答或证明模板,按 e 可将光标置于包含文本的区域。 使用触摸板将光标放在选定文本的起始或结尾处。 按住 g,然后使用触摸板选择文本。

应用文本格式

1. 选择您想要设置格式的文本。
2. 在格式工具栏中,单击格式图标(如 是粗体)以进行切换,或单击选择一种字体和字体大小。

手持设备: 单击 b,然后选择 格式 > 设置文本格式

选择时,更改将立即应用到文本上。

注: 工具栏仅显示适用于所选文本类型的图标。 例如,仅普通文本会显示上标 () 和下标 ()。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated