您在此处:记事本应用程序快速入门 > 记事本例解

记事本例解

本节介绍如何结合“记事本”应用程序使用其他程序以自动更新结果。

例 1: 使用记事本研究二次函数的根。

1. 打开一份新文档并选择“记事本”应用程序。
2. 在数学框中使用数学框属性定义一个函数,计算,并隐藏输出。

3. 输入一些文本;如: “f1(x) 的实根有:”
4. 在新数学框中,输入: polyRoots(f1(x),x)。
5. · 并使用“数学框”属性对话框隐藏此数学框输入。
6. 使用“页面布局”工具栏图标选择拆分布局。

7. 添加“图形”应用程序并绘制 f1(x)。

观察 f1 的根如何随图形的变化而变化 。

例 2: 使用记事本研究数据采样。

本例介绍如何利用给定群体创建一个样本平均值的采样分布。 我们将介绍如何使用给定样本大小制定采样分布并描述其特征。 您可更改群体和样本大小。

1. 设置群体和样本大小。
a) 输入“创建抽样数据:”
b) 插入一个数学表达式框并定义群体。 例如,输入“群体:=seq(n,n,1,50)”。
c) Enter 并使用“数学表达式框属性”对话框隐藏输出。
d) 插入一个数学表达式框并定义样本大小。 例如,键入“大小:=5”。
e) Enter 并使用“数学表达式框属性”对话框隐藏输出。
2. 设置初始化。
a) 输入“开始抽样”。
b) 插入一个数学表达式框并设置样本数量 (num) 和样本平均值 (sampmeans) 列表的初始值。 类型:

"num:=0:sampmeans:={}"

c) Enter 并使用“数学表达式框属性”对话框隐藏输出。
d) 使用操作 > 取消激活来取消激活数学表达式框。 取消激活可避免数量和样本平均值变化时数学框中的内容被覆盖。 取消激活的数学框将显示为淡色背景。
3. 设置取样的数据与统计。
a) 更改页面布局并插入数据与统计。
b) 单击水平轴并添加样本平均值列表。
c) 更改窗口设置: XMins=1 且 XMax = 50。
d) 您也可使用分析 >绘制值来设置样本平均值的图。

4. 输入添加数据的说明。
a) 输入“创建新样本。”
b) 插入一个数学表达式以定义样本并更新样本数量和样本平均值列表。 类型:

"num:=num+1:sample:=randsamp(population,size):
sampmeans:=augment(sampmeans,{mean(sample)})"

c) Enter,隐藏输出,并使用“数学表达式框属性”对话框关闭表达式换行。
d) 使用操作 > 取消激活 来取消激活数学表达式框,以避免数量和样本平均值重新初始化时数学框中的内容被覆盖。
e) 创建一个数学表达式框,使其显示当前试验数量 (num)、样本(样本)和样本平均值 (sampmeans) 列表。

5. 现在您便可以进行分析了。 在“创建新样本”部分的数学表达式框中,只要按 Enter 即可添加更多样本。

注: 您也可通过使用 For ... EndFor 循环,使取样过程自动化。

您还可改变样本大小并重新开始取样。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated