您在此处:记事本应用程序快速入门 > 从记事本和计算器进行绘图

从记事本和计算器进行绘图 

可以直接从上下文菜单将函数或关系绘图。 此功能可在 Notes(记事本)、Scratchpad(便签簿)和 Calculator(计算器)页面上执行,适用于许多函数和关系。

如果页面布局选项允许,图形会出现在与函数或关系相同的页面上。 否则,图形会出现在单独的 Graphs(图形)页面上。

创建的图形类型取决于:

函数或关系的类型。
正在进行的测验时段所施加的任何限制。

从记事本进行绘图的示例

此示例使用 Notes(记事本)页面交互式探讨一个二次函数。

1. 在新的 Notes(记事本)页面上插入一个数学框,然后输入以下函数定义:

Define f1(x)=x2-1·x-4

2. 显示 Define 语句的上下文菜单。
Windows®: 右键单击该语句。
Mac®: 按住 ,然后单击该语句。
手持设备: 指向该语句,然后按 / b

3. 从上下文菜单中选择 Graph(图形)

图形随即出现。 图形和数学框相关联,以便对其中一个进行任何调整都会影响另一个。

4. 探讨定义的函数与其图形之间的关系:
- 拖动图形的末端或中心进行操作,并观察函数定义的变化。

—或—

- 在数学框中编辑定义的函数,并观察图形的变化。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated