默认情况下,“列表与电子表格”应用程序显示黑色的文本和白色背景的单元格。 您可以更改单元格和文本的颜色以强调或区别数据。 颜色和颜色的分配顺序基于 TI‑Nspire™ 调色板。
| 1. | 选择要填充颜色的单元格。 您可以在任意相邻的单元格、列或行中选择一个或多个单元格。 |
| 2. | 访问上下文菜单并单击颜色 >填充颜色。 |
| 3. | 单击要应用至单元格的颜色。 |
注: 如果您同时使用彩色文本和彩色单元格,请谨慎选择颜色以确保您在软件和手持设备中处理文档时能够区分文本和单元格背景。
| 1. | 选择包含待更改文本的单元格。 您可以在任意相邻的单元格、列或行中选择一个或多个单元格。 |
| 2. | 访问上下文菜单并单击颜色 >文本颜色。 |
| 3. | 单击要应用至文本的颜色。 选择区域中的空单元格在添加文本时将显示颜色变化。 |
使用单元格引用可在公式中使用来自某一单元格或单元格范围的数据。 单元格中的值发生变化时,计算结果会自动更新。
相对引用仅包括单元格的列字母和行号(例如,E7)。 相对引用说明单元格相对于电子表格中其它单元格的位置。 “列表与电子表格”应用程序会一直跟踪相对单元格引用情况并在周围单元格发生移动(由于您执行了操作,例如,删除列或插入单元格)时自动调整引用。
按照以下原则进行操作以指定单元格引用:
| • | 在相对引用中包括列字母和行号。 |
| • | 在列字母和行号之前包括 $ 符号以指定绝对引用。 |
| • | 在两个单元格引用之间 加入冒号 (:) 以指定单元格范围。 |
绝对引用在列字母和行号之前包括 $ 符号(例如,$B$16)。 绝对引用始终引用电子表格中特定位置的单元格。 单元格位置发生变化时,应用程序不会自动调整单元格引用。
| 1. | 双击单元格并键入公式。 有关更多信息,请参阅计算器部分。 |
| 2. | 移动到公式中相应的位置,然后键入单元格引用。 可使用相对引用 (B3)、绝对引用 ($B$2) 或单元格范围 (A1:A4) 格式。 |
注: 您可以从动作菜单中选择重新计算以更新电子表格中的所有引用和公式结果。
| 1. | 单击单元格将其选中。 |
—或—
使用箭头键移至单元格。
注: 如果要删除某一范围内的单元格,请选择范围一端或一角的单元格,然后使用 Shift 及箭头键选定该范围内的其余单元格。
| 2. | 按 Del。 |
注: 若公式绝对引用了删除数据,则使用该公式的所有单元格都将显示错误。 若公式相对引用了删除数据,则包含该公式的单元格将更新为使用当前引用位置的数据。
当您复制单元格时,原始单元格中的任何公式都将复制到目标单元格中。
| 1. | 单击单元格进行复制。 |
—或—
使用箭头键移至单元格。
注: 如果要复制某一范围内的单元格,请选择范围一端或一角的单元格,然后使用 Shift 及箭头键选定该范围内的其余单元格。
| 2. | 使用标准键快捷方式复制选项。 |
Windows®: 按 Ctrl+C。
Mac®: 按 “+C。
手持设备: 按 / C。
| 3. | 单击您要粘贴所复制单元格的位置。 如果您要复制数据块,单击将成为该复制块左上角的单元格。 |
| 4. | 粘贴所选单元格: |
Windows®: 按 Ctrl+V。
Mac®: 按 “+V。
手持设备: 按 / V。
重要信息: 请将复制的数据粘贴到与原来复制数据的单元格处于相同模式的单元格中。 否则,粘贴后公式可能成为括号中的字符串(而不是公式)。
您可以将单元格的公式或数值复制到其所在行或列的相邻单元格中。 您还可以水平或垂直复制某一单元格范围中的内容。 如果您用来填充的范围包含简单的序列(如 2、4、6),则被填充的单元格中继续存在该序列。
| 1. | 单击包含要重复的值或公式的单元格。 |
注: 如果您要复制单元格范围,拖动鼠标选定该范围,或先选中该范围一端的一个单元格,然后使用 Shift 键加箭头键选中其余单元格。
| 2. | 单击数据>填充。 |
| 3. | 使用箭头键或拖动鼠标选定您要复制的目标范围。 |
| 4. | 按 Enter。 |
您选定进行复制的值、公式或模式将在选定的范围内粘贴。
您可以以变量形式存储单元格的值,从而与其它 TI‑Nspire™ 应用程序共享该值。 当定义或引用“列表与电子表格”中的共享单元格或变量时,该名称前将带一个撇号 (‘)。
| 1. | 单击您要共享的单元格。 |
| 2. | 单击工具栏上的 ,然后单击存储变量以存储该单元格的值。 |
手持设备: 按 / h(或按 h,然后选择存储变量)。
该单元格中将插入一个公式,其中变量作为变量名称的占位符。
| 3. | 键入变量名称以覆盖字母“var”,然后按 Enter。 请使用当前问题中不存在的变量名称。 |
该值将显示为粗体,表示其现在可用作其它 TI‑Nspire™ 应用程序的变量。
将单元格链接至变量时,“列表与电子表格”将保持更新单元格值以体现变量的当前值。 变量可以是当前问题中的任意变量,并且可在“图形与几何”、“计算器”、“数据与统计”或者“列表与电子表格”中的任意实例中定义。
| 1. | 单击您要链接至变量的单元格。 |
| 2. | 单击工具栏上的 ,然后单击链接至。 |
手持设备: 按 / h(或按 h,然后选择链接至)。
VarLink 菜单打开。
| 3. | 在链接至下,按 ▲,然后按 ▼ 以滚动到该变量名称。 |
| 4. | 按 Enter。 |
单元格将显示该变量的值。
注: 链接至系统变量时请谨慎。 链接可能会阻止系统对该变量进行更新。 系统变量包括统计结果(例如, Stat.RegEqn、Stat.dfError 和 Stat.Resid)和金融求解器变量(例如,tvm.n、tvm.pmt 和 tvm.fv)。
使用颜色