“图形”应用程序可帮助您找到零点、最小值、最大值、交点、导数 (dy/dx) 或整数。 对于定义为圆锥曲线的图形,您也可以计算焦距、准线和其他点。
(CAS): 您还可以计算拐点。
| ▶ | 要快速识别最大点、最小点和零点,在图像上创建一个点,然后拖曳这个点。 |
拖曳经过目标点时会显示临时指示牌。
此例说明如何使用“最小值”工具。 其他分析工具使用方法类似。
| 1. | 从分析 图形菜单中选择最小值。 |
工作区左上角显示“最小值”图标,且工作区中显示一个图形?提示。
| 2. | 单击要查找最小值的图形。 |
会显示一条虚线,表示要搜索的范围的下限。
| 3. | 拖曳此线或单击一个位置设置下限,然后显示建议的上限。 |
| 4. | 拖曳代表上限的线,或单击一个位置进行设置。 |
显示最小值,并显示含其坐标的文本对象。