您在此处:TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software 快速入门 > 简体中文文本

简体中文文本

TI‑Nspire™ 软件包括输入法编辑器 (IME),可用于键入简体中文字符。该输入法在 TI‑Nspire™ 手持设备和 TI‑SmartView™ 模拟软件软键盘上均可使用。

您可以在 Notes 页面、文档名称以及可以有效输入文本的任何其他位置使用中文文本,包括文本提示信息以及接受字符串自变量的函数或程序的自变量。
除带引号的字符串外,您不能在数学表达式中使用中文文本。您也不能在变量、程序或函数名称中使用中文文本。

TI‑Nspire™ 软件用户注意事项:

如果计算机的操作系统带内置 IME,则一起使用计算机键盘与 TI‑SmartView™ 软键盘时,可能会得到意外后果。为获得最佳结果,请禁用操作系统 IME,再使用 TI‑SmartView™ 软键盘 IME。

键入中文文本

此输入法使用汉语拼音语音系统输入简体中文文本,仅在所选语言为简体中文 时有效。

1. 将光标放在文本中,然后按 ; 激活 IME。

此时右上角将显示 指示符。

2. 开始键入发音文本。

随着您按下每个字母,软件将添加该字母并显示与这些字母匹配的简体中文符号面板。

注意: 您可能需要滚动面板查看所需的符号。

3. 看到所需符号时,按其对应的数字编号。

此时该符号将在您的文本中显示,并且面板会显示下一个可能备选的符号。

4. 若要继续,按备选符号的对应数字编号或开始输入新的文本。
5. 若要关闭 IME 键入拉丁文本,按 ;

此时 指示符将删除。

中文文本中的标点符号

当您选择简体中文或繁体中文语言时,可以访问一组标点符号。

À

全角句号

Á

全角空格字符

输入标点

1. 将光标放在文本中,然后按 º

此时标点面板将显示。

2. ¡, ¢, £, 或 ¤ 突出显示所需的标点符号,然后按 · 将其复制到您的文本中。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated