您在此处:截屏 > 保存截取的页面和屏幕

保存截取的页面和屏幕

您可以保存截取的屏幕并将其用于允许包含图像的其他 TI‑Nspire™ 文档,或用于其他应用程序(例如,Microsoft® Word)。 您可以一次保存一个图像、保存选择的多个图像或保存所有截取的图像。

保存选定的屏幕

1. 在“屏幕截图”窗口中,选择您要保存的屏幕图像。
2. 单击“文件”>“保存选定屏幕”

: 您还可以从“屏幕截图”窗口中单击

“另存为”对话框将会打开。

 

3. 导航到计算机上您要保存该文件的文件夹。
4. 键入该文件的名称。

: 默认文件名为 MM-DD-YYYY Image ###

5. 选择图像文件的文件类型。 默认格式为 .jpg。 单击 ¤ 选择其他格式: .gif、.tif 或 .png。
6. 单击“保存”

文件将保存到指定文件夹。

保存多个屏幕

1. 在“屏幕截图”窗口中,选择您要保存的屏幕。

要选择多个连续的屏幕,请单击第一个图像,然后按住 Shift 键并单击其他图像。 要以随机顺序选择屏幕,请按 Ctrl 键(Mac®: ) 并单击您想保存的每个图像。

2. 单击 或选择“文件”>“保存选定的屏幕”。 要保存所有截取的屏幕,请选择“文件”«>“保存所有屏幕”

: “保存所有屏幕”选项在使用"截取班级"时不可用。

“另存为”对话框将会打开。

3. 在“保存位置”字段中,导航至要保存图像的文件夹。
4. 在“文件名”字段中,键入新的文件夹名称。 默认文件夹名称为 MM-DD-YYYY Image,其中 MM-DD-YYYY 为当前日期。
5. 选择图像文件的文件类型。 默认格式为 .jpg。 单击 ¤ 选择其他格式: .gif、.tif 或 .png。
6. 单击“保存”。

图像将以系统指定的名称(带有当前日期和序列号)保存到指定的文件夹中。 例如,MM-DD-YYYY Image 001.jpgMM-DD-YYYY Image 002.jpg 等等。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated