您在此处:計算工具 > 财务计算

财务计算

几个 TI‑Nspire™ 函数提供财务计算功能,例如货币时间价值、分期偿还计算以及投资回报计算。

計算工具 应用程序还包括 金融求解器。它可让您动态求解几类问题,例如贷款和投资。

使用 金融求解器

1. 打开 金融求解器。
- 金融 菜单,选择 金融求解器

求解器将会显示它的默认值(或以前的值,如果您已经在当前问题中用过求解器)。

2. 输入每个已知值,使用 e 在条目之间切换。
- 求解器底部的帮助信息会对每个条目进行描述。
- 您可能需要暂时跳过需要计算的值。
- 确保将 PpYCpYPmtAt 设为正确设置(本例中为 12、12、和 END)。
3. 根据需要按 e,选择您要计算的条目,然后按 ·

求解器将计算值并将所有值存储到“tvm.”变量中,例如 tvm.ntvm.pmt。相同问题内的所有 TI‑Nspire™ 应用程序都可以访问这些变量。

包含的财务函数

除了 金融求解器,TI‑Nspire™ 内置的财务函数包括:

计算未来值、现值、支付数、利率以及支付数额的 TVM 函数。
分期偿还表、结余、利息支付合计以及本金支付合计等分期偿还信息。
净现值、内部收益率以及修正的内部收益率。
名义利率和有效利率之间的转换,两个给定日期间的间隔天数计算。

注意:

财务函数不会自动将其自变量值或结果保存到 TVM 变量。
有关 TI‑Nspire™ 函数的完整列表,请参阅参考指南

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated