Encontram-se aqui: Como começar com o Editor de programas > Executar programas e avaliar funções

Executar programas e avaliar funções

Depois de definir e guardar uma função ou um programa, pode utilizá-lo a partir de uma aplicação. Todas as aplicações podem avaliar funções, mas apenas as aplicações Calculadora e Notas podem executar programas.

As instruções de programação são executadas por ordem sequencial (embora alguns comandos possam alterar o fluxo do programa). A saída, se existir, aparece na área de trabalho da aplicação.

A execução do programa continua até atingir a última instrução do programa ou um comando Stop.
A execução do programa continua até atingir um comando Return.
Para parar um programa ou função manualmente,
- Windows®: Manter pressionada a tecla F12 e pressionar Enter repetidamente.
- Macintosh®: Manter pressionada a tecla F5 e pressionar Enter repetidamente.
- Unidade portátil: Manter pressionada a tecla c e pressionar · repetidamente.

Utilizar nomes curtos e longos

Sempre que estiver no mesmo problema em que um objecto é definido, pode aceder-lhe, escrevendo o nome curto (o nome dado no comando Define do objecto). É o caso de todos os objectos definidos, incluindo os objectos privados, públicos e que não estejam na biblioteca.

Pode aceder a um objecto da biblioteca a partir de qualquer documento, escrevendo o nome longo do objecto. Um nome longo é composto pelo nome do documento da biblioteca do objecto seguido por uma barra invertida “\” seguida pelo nome do objecto. Por exemplo, o nome longo do objecto definido como func1 no documento da biblioteca lib1 é lib1\func1. Para escrever o carácter “\” na unidade portátil, prima g p.

Nota: Se não se conseguir lembrar do nome exacto ou da ordem dos argumentos requerida para um objecto da biblioteca privada, pode abrir o documento da biblioteca ou utilizar o Editor de programas para ver o objecto. Pode também utilizar getVarInfo para ver uma lista de objectos numa biblioteca.

Utilizar um programa ou uma função da biblioteca pública

1. Certifique-se de que definiu o objecto no primeiro problema do documento, guardou o objecto guardou o documento da biblioteca na pasta MyLib e actualizou as bibliotecas.
2. Abra a aplicação TI‑Nspire™ em que pretende utilizar a função ou o programa.

Nota: Todas as aplicações podem avaliar funções, mas apenas as aplicações Calculadora e Notas podem executar programas.

3. Abra o Catálogo e utilize o separador da biblioteca para localizar e inserir o objecto.

- ou -

Escreva o nome do objecto. No caso de uma função ou de um programa, coloque sempre parêntesis a seguir ao nome.

libs2\func1()

4. Se o programa requerer que o utilizador forneça um ou mais argumentos, escreva os nomes dos valores ou das variáveis entre parêntesis.

libs2\func1(34,potência)

5. Prima ·.

Utilizar um programa ou uma função da biblioteca privada

Para utilizar um objecto da biblioteca privada, tem de saber o nome longo. Por exemplo, o nome longo do objecto definido como func1 no documento da biblioteca lib1 é lib1\func1.

Nota: Se não se conseguir lembrar do nome exacto ou da ordem dos argumentos requerida para um objecto da biblioteca privada, pode abrir o documento da biblioteca ou utilizar o Editor de programas para ver o objecto.

1. Certifique-se de que definiu o objecto no primeiro problema do documento, guardou o objecto guardou o documento da biblioteca na pasta MyLib e actualizou as bibliotecas.
2. Abra a aplicação TI‑Nspire™ em que pretende utilizar a função ou o programa.

Nota: Todas as aplicações podem avaliar funções, mas apenas as aplicações Calculadora e Notas podem executar programas.

3. Escreva o nome do objecto. No caso de uma função ou de um programa, coloque sempre parêntesis a seguir ao nome.

libs2\func1()

4. Se o objecto requerer que o utilizador forneça um ou mais argumentos, escreva os nomes dos valores ou das variáveis entre parêntesis.

libs2\func1(34,potência)

5. Prima ·.

Executar um programa ou uma função não pertencentes à biblioteca

1. Certifique-se de que está no mesmo problema em que a função ou o programa está definido.
2. Escreva o nome da função ou do programa na linha de entrada ou prima h para seleccionar o nome de uma lista.

Tem de incluir sempre um conjunto de parêntesis após o nome.

prog1()

Se a função ou o programa requerer que o utilizador forneça um ou mais argumentos, escreva os nomes dos valores ou das variáveis entre parêntesis.

prog1(34,potência)

3. Prima ·.

Interromper um programa em execução

Enquanto uma função ou um programa estiver em execução, aparece o ponteiro de ocupado }.

Para parar a função ou o programa,
- Windows®: Manter pressionada a tecla F12 e pressionar Enter repetidamente.
- Macintosh®: Manter pressionada a tecla F5 e pressionar Enter repetidamente.
- Unidade portátil: Manter pressionada a tecla c e pressionar · repetidamente.

Aparece uma mensagem. Para editar a função ou o programa no Editor de programas, seleccione Ir  para. O cursor aparece no comando em que ocorreu a quebra.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated