Encontram-se aqui: Aplicação Gráficos > Utilizar a ferramenta Texto para representar graficamente equações

Utilizar a ferramenta Texto para representar graficamente equações

Pode representar graficamente uma equação "x=" ou "y=" escrevendo-a numa caixa de texto e arrastando o texto para um eixo. Pode editar o texto da equação (por exemplo, alterá-la para uma inequação), mas não pode alterá-la entre x= e y=.

Representar graficamente uma relação trigonométrica a partir de texto

1. No menu Ações, selecione Texto.
2. Clique na área de trabalho para colocar a caixa de texto.
3. Introduza a equação trigonométrica como, por exemplo, x=sin(y)*2.

4. Prima Enter para concluir o objeto de texto.
5. Arraste o objeto de texto para qualquer dos eixos para representar graficamente a equação.

Representar graficamente uma reta vertical ou horizontal a partir de texto

1. No menu Ações, selecione Texto.
2. Clique na área de trabalho para colocar a caixa de texto.
3. Introduza a equação para uma reta vertical, tal como x=4, ou para uma reta horizontal, tal como y=‑2. Clique em Enter para a concluir.
4. Arraste o objeto de texto para qualquer dos eixos para representar graficamente a equação.

Depois de desenhar uma reta, pode arrastar para fazer a respetiva translação ou rotação.

Representar graficamente uma inequação a partir de texto

Pode representar graficamente inequações que utilizam os operadores >, <, ou . As áreas que satisfazem a inequação são mostradas com sombreado. Se as áreas sombreadas de duas ou mais inequações se sobrepuserem, a área de sobreposição possui um sombreado mais escuro.

1. No menu Ações, selecione Texto.
2. Clique na área de trabalho para colocar a caixa de texto.
3. Introduza a expressão de inequação, tal como x<2*sin(y). Clique em Enter para a concluir.
4. Arraste o objeto de texto para um dos eixos para representar graficamente a inequação.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated