Voi siete qui: Guida introduttiva all'Editor di programmi > Visualizzazione di un programma o di una funzione

Visualizzazione di un programma o di una funzione

1. Nel menu Azioni (Actions) selezionare Visualizza (View).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Visualizza.

2. Se la funzione o il programma è un oggetto libreria, selezionare la relativa libreria dall’elenco Ubicazione (Location).
3. Selezionare il nome della funzione o del programma dall’elenco Nome.

La funzione o il programma viene mostrato in un visualizzatore.

4. Utilizzare i tasti freccia per vedere la funzione o il programma.
5. Per modificare il programma, fare clic su Modifica (Edit).

Nota: Modifica (Edit) può essere selezionato solo per funzioni e programmi definiti nell’attività corrente. Per modificare un oggetto libreria, occorre aprirne prima il documento libreria.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated