Voi siete qui: Guida introduttiva all'Editor di programmi > Utilizzo di variabili locali

Utilizzo di variabili locali

Una variabile locale è una variabile temporanea che esiste solo durante il calcolo di una funzione definita dall'utente o durante l'esecuzione di un programma definito dall'utente.

Esempio di variabile locale

Il seguente segmento di programma mostra un’istruzione For...EndFor loop (descritta più avanti in questo capitolo). La variabile i è il contatore di loop. Nella maggior parte dei casi, la variabile i viene utilizzata solo mentre il programma è in esecuzione.

Local i  À

For i,0,5,1

  Disp i

EndFor

Disp i

 

À

Dichiara la variabile i come variabile locale.

Nota: quando possibile, dichiarare come locale qualsiasi variabile che viene utilizzata solo all’interno del programma e che non deve essere disponibile dopo il termine del programma.

Che cosa provoca un messaggio di errore Variabile non definita?

Un messaggio di errore Variabile non definita appare quando si calcola una funzione definita dall’utente o si esegue un programma definito dall’utente che chiama una variabile locale non inizializzata (nessun valore assegnato).

Ad esempio:

Define fact(n)=Func

  Local m  À

  While n>1

    n¦m&m: n–1&n

  EndWhile

  Return m

  EndFunc

 

À

Alla variabile locale m non è assegnato un valore iniziale.

Inizializzare variabili locali

A tutte le variabili locali deve essere assegnato un valore iniziale prima di essere chiamate.

Define fact(n)=Func

  Local m: 1&m  À

  While n>1

    n¦m&m: n–1&n

  EndWhile

  Return m

  EndFunc

 

À

1 viene memorizzato come valore iniziale di m.

Nota (CAS): funzioni e programmi non possono usare una variabile locale per eseguire calcoli simbolici.

CAS: Esecuzione di calcoli simbolici

Se si desidera che una funzione o un programma eseguano calcoli simbolici, è necessario utilizzare una variabile globale al posto di una locale. Tuttavia, occorre essere certi che la variabile globale non esista già al di fuori del programma. Possono essere utili i seguenti metodi.

Utilizzare un nome di variabile globale, di solito con due o più caratteri, che probabilmente non esiste al di fuori della funzione o del programma.
Includere DelVar all’interno di un programma per eliminare una variabile globale, se esiste, prima di chiamarla (DelVar non elimina variabili bloccate o collegate).

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated